Arquitectura Modbus centralizada
Introducción
En una arquitectura Modbus centralizada, las unidades modulares inteligentes (IMU) se comunican con interfaces de comunicación (servidores IFE o interfaces IFM). Los servidores IFE y las interfaces IFM se agrupan en islas, montadas una al lado de la otra en un carril DIN, e interconectadas por el accesorio de apilado.
Arquitectura Modbus centralizada
En la siguiente figura se muestra un ejemplo de arquitectura Modbus centralizada con tres IMU:
-
Una IMU formada por un interruptor automático ComPacT NS o PowerPacT Py R (marcos) y un servidor de panel IFE Ethernet para obtener una conexión Ethernet.
-
Una IMU formada por un interruptor automático ComPacT NSX o PowerPacT de marcos H, J y L, una interfaz IFM y una pantalla FDM121.
-
Una IMU formada por un interruptor automático ComPacT NSX o PowerPacT de marcos H, J y L, un módulo de E/S, una interfaz IFM y una pantalla FDM121.
|
A |
Alimentación AD de 24 V CC para unidades de control MicroLogic en interruptores automáticos MasterPacT NT/NW, ComPacT NS o PowerPacT Py R (marcos) |
|
B |
Alimentación ABL8 de 24 V CC para módulos ULP |
|
C |
Módulo IO |
|
D |
Hub Modbus SL |
|
E |
Terminación de línea Modbus |
|
F |
Servidor IFE |
|
G |
Cable BSCM Modbus SL |
Conexión de cable Modbus
Si no hay ningún servidor IFE en la arquitectura centralizada, conecte el cable Modbus como se muestra en la figura incluida a continuación.
|
A |
Terminación de línea Modbus |
|
B |
Alimentación de 24 V CC |
|
C |
Cable Modbus procedente del cliente Modbus |
|
D |
Terminación de línea ULP |
El cable Modbus procedente del cliente Modbus está conectado a una interfaz IFM. Garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la continuidad del blindaje usando bornes de latón. Los bornes de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o carril DIN).
Diagrama de cableado
|
A |
Alimentación de 24 V CC |
|
B |
Terminación de línea Modbus |
|
C |
Interfaz IFM |
|
D |
Cable Modbus procedente del cliente Modbus |
|
E |
Conexión a tierra al final del cable Modbus cuando el cliente Modbus está instalado en el mismo equipo eléctrico que las interfaces IFM a las que está conectado |
Para obtener información sobre la gestión de cables apantallados, consulte las reglas para la conexión Modbus entre varios componentes de equipo eléctrico.
Alimentación de servidor de panel IFE Ethernet
Cuando el servidor IFE está apilado en las interfaces IFM, la alimentación de 24 V CC del servidor IFE y la comunicación Modbus Serial Line se distribuyen a las interfaces IFM.
Diagrama de cableado para servidor de panel IFE Ethernet
|
A |
Alimentación de 24 V CC |
|
B |
Terminación de línea Modbus |
|
C |
Hub Modbus SL |
|
D |
Servidor IFE |
Caso de un solo segmento de alimentación
En la siguiente figura se muestra una arquitectura Modbus centralizada con dos cubículos y un solo segmento de alimentación:
|
A |
Alimentación ABL8 de 24 V CC para módulos ULP |
|
B |
Cable Modbus procedente del cliente Modbus |
|
C |
Cable NSX |
|
D |
Hub Modbus SL |
|
E |
Cable Modbus al segundo cubículo |
|
F |
Terminación de línea Modbus |
|
G |
Cable BSCM Modbus SL |
Conexión de cable Modbus con un solo segmento de alimentación
-
El cable Modbus procedente del cliente Modbus está conectado a una interfaz IFM o un hub Modbus SL. Garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la continuidad del blindaje usando bornes de latón. Los bornes de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o carril DIN).
-
El cable Modbus que va al segundo cubículo se puede conectar a cualquier interfaz IFM o hub Modbus SL del grupo. Garantiza la continuidad de la señal Modbus al segundo cubículo y la continuidad del blindaje usando bornes de latón. Los bornes de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o carril DIN).
El cable de alimentación de 24 V CC que va al segundo cubículo puede conectarse a cualquier interfaz IFM o hub Modbus SL del grupo. Garantiza la continuidad de alimentación de 24 V CC al segundo cubículo.
Diagrama de cableado con un solo segmento de alimentación
|
A |
Alimentación de 24 V CC |
|
B |
Conexión a tierra al final del cable Modbus cuando el cliente Modbus está instalado en el mismo equipo eléctrico que las interfaces IFM a las que está conectado |
|
C |
Cable Modbus procedente del cliente Modbus |
|
D |
Interfaz IFM |
|
E |
Terminación de línea Modbus |
|
F |
Hub Modbus SL |
Para obtener más información, consulte Conexión Modbus entre varios componentes de equipo eléctrico.
Caso de varios segmentos de alimentación
Cuando se necesita más de una alimentación de 24 V CC (consulte Alimentación segmentada), se usan varios segmentos de alimentación a lo largo del cable Modbus.
|
A |
Alimentación ABL8 de 24 V CC para módulos ULP |
|
B |
Cable Modbus procedente del cliente Modbus |
|
C |
Interfaces IFM agrupadas con accesorios de apilado |
|
D |
Cable Modbus al segundo cubículo |
|
E |
Cable Modbus al tercer cubículo |
|
F |
Terminación de línea Modbus |
Conexión de cable Modbus con varios segmentos de alimentación
-
El cable Modbus procedente del cliente Modbus garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la continuidad del blindaje usando bornes de latón. Los bornes de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o carril DIN).
-
El cable Modbus que va al segundo cubículo garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la continuidad del blindaje usando bornes de latón. Los bornes de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o carril DIN).
Se conecta una alimentación de 24 V CC diferente al segundo cubículo.
-
El cable Modbus que va al tercer cubículo garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 VL) y la continuidad del blindaje usando bornes de latón. Los bornes de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o carril DIN).
Se conecta una alimentación de 24 V CC diferente al tercer cubículo.
Diagrama de cableado con varios segmentos de alimentación
|
A |
Alimentación de 24 V CC |
|
B |
Conexión a tierra al final del cable Modbus cuando el cliente Modbus está instalado en la misma sección de equipo eléctrico que las interfaces IFM a las que está conectado |
|
C |
Cable Modbus procedente del cliente Modbus |
|
D |
Interfaz IFM |
|
E |
Cable Modbus entre componentes de equipo eléctrico |
|
F |
Terminación de línea Modbus |
Para obtener información sobre la gestión de cables apantallados, consulte las reglas para la conexión Modbus entre varios componentes de equipo eléctrico.