DOCA0093ES-06

Comprobación de compatibilidad del dispositivo/firmware y acciones correctivas

Descripción general

Cuando se actualizan los módulos ULP con nuevas funciones, debe comprobar la compatibilidad con el software EcoStruxure Power Commission de los distintos módulos en el sistema IMU. Utilice la tabla Actualización de firmware para diagnosticar e identificar discrepancias entre los módulos ULP. En esta tabla también se ofrecen acciones recomendadas relacionadas con las discrepancias detectadas.

NOTA: La comprobación de compatibilidad solo funcionará si el dispositivo está conectado.

Actualización del firmware

Para ver el estado del firmware, haga clic en Firmware en la vista de dispositivo.

La ventana Actualización del firmware muestra la tabla de compatibilidad siguiente.

Leyenda

Nombre

Descripción

A

Dirección IP

Muestra la dirección IP del dispositivo conectado.

B

Dirección Modbus

Muestra la dirección Modbus del dispositivo conectado.

C

Módulo

Enumera los módulos ULP del dispositivo conectado.

D

Estado

Muestra el estado de compatibilidad del módulo en el sistema.

E

Versión del dispositivo

Muestra la versión de firmware actual instalada en el módulo.

F

Versión disponible

Muestra la última versión de firmware disponible para actualización.

G

Acción recomendada

Proporciona la solución para las discrepancias.

H

Actualizar

Actualiza los cambios realizados según la acción recomendada.

Estado

La columna Estado identifica las condiciones de discrepancia de los módulos ULP.

Iconos

Estado del módulo

Nominal

Discrepancia del firmware no crítica

O

Discrepancia del hardware no crítica

Discrepancia del firmware crítica

Discrepancia hardware crítica

O

Hardware degradado

Parada

O

Conflicto

Acciones recomendadas

La columna Acción recomendada en la ventana Actualización del firmware proporciona una solución para resolver una discrepancia. Cada discrepancia tiene una acción recomendada predefinida genérica.

En la tabla se enumeran las acciones recomendadas que se deben llevar a cabo en cado de que se haya detectado una discrepancia.

Estado del acoplador

Descripción

Acción recomendada

Nominal

El módulo ULP se encuentra en modo nominal.

Ninguna.

Discrepancia del firmware no crítica

Hay una discrepancia de firmware no crítica entre el módulo ULP y los otros módulos de la IMU.

Actualice el firmware en la siguiente operación de mantenimiento.

Discrepancia del hardware no crítica

Hay una discrepancia de hardware no crítica entre el módulo ULP y los otros módulos de la IMU.

Sustituya el módulo en la siguiente operación de mantenimiento.

Discrepancia del firmware crítica

Hay una discrepancia de firmware crítica entre el módulo ULP y los otros módulos de la IMU.

Actualizar firmware.

Discrepancia hardware crítica

Hay una discrepancia de hardware crítica entre el módulo ULP y los otros módulos de la IMU.

Sustituya el módulo.

Hardware degradado

El módulo ULP se encuentra en modo degradado.

Sustituya el módulo en la siguiente operación de mantenimiento.

Parada

El módulo ULP está fuera de servicio.

Sustituir el módulo.

Conflicto

El módulo ULP se encuentra en modo de conflicto.

Extraiga el módulo duplicado.

Actualizar

Después de realizar una acción recomendada para una discrepancia específica, puede hacer clic en el botón Actualizar para actualizar los cambios en la ventana Actualización del firmware.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?