DOCA0093ES-06

Conexión de interruptores automáticos MasterPacT MTZ con unidades de control MicroLogic X al sistema ULP

Introducción

Utilice el cable ULP de dos conectores RJ45 para conectar un interruptor automático MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic X al sistema ULP. El interruptor automático debe tener un módulo de puerto ULP.

Módulo de puerto ULP

Según el tipo de interruptor automático MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic X, el módulo de puerto ULP se suministra de la siguiente manera:

  • De serie en los interruptores automáticos seccionables MasterPacT MTZ2/MTZ3.

  • Como opción en interruptores automáticos fijos MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 e interruptores automáticos seccionables MasterPacT MTZ1. Se monta con los terminales del interruptor automático.

El módulo de puerto ULP:

  • Suministra alimentación a la unidad de control MicroLogic X.

  • Tiene una terminación de línea ULP integrada.

  • Permite la conexión a módulos ULP externos, como el módulo IO o la interfaz IFE.

Para interruptores automáticos seccionables MasterPacT MTZ con interfaz EIFE opcional, el módulo de puerto ULP:

  • Suministra alimentación a la interfaz EIFE.

  • Conecta la interfaz EIFE a los demás módulos IMU (por ejemplo, módulo IO).

Ilustración

Descripción

Número de referencia

Documentación

Módulo de puerto ULP para interruptor automático fijo MasterPacT MTZ1

LV850063SP

NVE40791 ULP Port Module for Fixed MasterPacT MTZ - Instruction Sheet

Módulo de puerto ULP para interruptor automático fijo MasterPacT MTZ2/MTZ3

LV850061SP

Módulo de puerto ULP para interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ1

LV850064SP

NVE40796 ULP Port Module for Drawout MasterPacT MTZ1- Instruction Sheet

Módulo de puerto ULP para interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ2/MTZ3

LV850062SP

NVE40797 ULP Port Module for Drawout MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Instruction sheet

Alimentación del módulo de puerto ULP en interruptores automáticos MasterPacT MTZ

El módulo de puerto ULP en interruptores automáticos MasterPacT MTZ suministra alimentación directamente a la unidad de control MicroLogic X y la interfaz EIFE.

A

Alimentación de 24 V CC

B

Módulo de puerto ULP

C

Módulo de puerto ULP e interfaz EIFE

D

Interruptor automático MasterPacT MTZ2/MTZ3 seccionable

E

Interfaz Ethernet incorporada EIFE para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ

F

Interruptor automático MasterPacT MTZ1 seccionable

G

Interruptor automático MasterPacT MTZ

Interfaz EIFE incorporada Ethernet para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ

La interfaz EIFE es un accesorio opcional que se monta en el zócalo de un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ.

La interfaz EIFE permite que los interruptores automáticos seccionables MasterPacT MTZ se conecten a una red Ethernet. Proporciona acceso digital a todos los datos proporcionados por la unidad de control MicroLogic X. Además, supervisa la posición del dispositivo en el zócalo: conectado, prueba y desconectado.

Hay kits con cable entre el módulo de puerto ULP y la interfaz EIFE disponibles en longitudes diferentes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?