DOCA0093ES-06

Reglas de conexión Modbus SL

Introducción

El cliente Modbus se puede instalar:

  • En el mismo equipo eléctrico que las interfaces IFM o los hubs Modbus SL o en una sección diferente de equipo eléctrico de las interfaces IFM o los hubs Modbus SL donde las dos secciones de equipo están atornilladas.

  • En una sección separada del equipo eléctrico de las interfaces IFM o los hubs Modbus SL donde las dos secciones de equipo no están atornilladas.

Conexión de interfaces IFM para el cliente Modbus-SL

La conexión al cliente Modbus-SL depende del número de interfaces IFM:

Conexión de hub Modbus SL para el cliente Modbus-SL

AVISO
PELIGRO DE daños en el equipo
Está prohibido conectar el conector RJ45 del cable Modbus SL (LV43422•) a cualquier dispositivo que no sea el hub Modbus SL.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

La conexión al cliente Modbus-SL depende del número de hubs Modbus SL.

Para conectar un solo hub Modbus SL, conéctelo mediante el accesorio de apilado y con un servidor IFE o mediante un conector de terminales con una pasarela Panel Server.

Para conectar varios hubs Modbus SL apilados, use el cable RJ45 Modbus.

NOTA: Las derivaciones deben ser cortas y nunca de más de 20 m en la red de comunicación Modbus Serial Line (RS 485). Si un hub Modbus SL se utiliza con n derivaciones, cada una debe respetar una longitud máxima de 40 m dividida entre n.

Red Modbus-SL incluida en el equipo eléctrico

La red Modbus-SL está contenida en el equipo eléctrico cuando se cumplen las dos condiciones especificadas a continuación:

  • La red Modbus-SL entre las interfaces IFM y los hubs Modbus SL está conectada al cliente Modbus (un PLC, por ejemplo) o a un servidor de panel IFE Ethernet integrado en el equipo eléctrico.

  • La red Modbus-SL entre las interfaces IFM y los hubs Modbus SL no sale del equipo eléctrico para extenderse a otro equipo eléctrico.

El cliente Modbus o el servidor IFE se pueden conectar directamente a la red Modbus-SL de las interfaces IFM y los hubs Modbus SL y en el equipo eléctrico.

A continuación, se proporcionan ejemplos de una red Modbus-SL contenida en el equipo eléctrico:

Red Modbus-SL no contenida en el equipo eléctrico

La red Modbus-SL no está contenida en el equipo eléctrico en ninguno de los siguientes casos:

  • La red Modbus-SL entre las interfaces de hub Modbus SL está conectada a un cliente Modbus fuera del equipo eléctrico.

  • La red Modbus-SL entre los hubs Modbus SL sale del equipo eléctrico para extenderse a otro equipo eléctrico u otra sección de equipo eléctrico donde las dos secciones de equipo no están atornilladas.

Las reglas de conexión se detallan en Conexión Modbus entre varios componentes de equipo eléctrico.

Se proporcionan ejemplos para diagramas de cableado, que incluyen interfaces IFM y hub Modbus SL agrupados en islas y cliente Modbus instalado en una sección diferente de equipo eléctrico de las interfaces IFM y el hub Modbus SL donde las dos secciones de equipo no están atornilladas:

  • Con 0 V de fuente de alimentación flotante

  • Con 0 V de fuente de alimentación conectada a tierra local

Conexión Modbus entre varios componentes de equipo eléctrico

Se deben seguir las siguientes reglas cuando el cliente Modbus está instalado en una sección diferente de equipo eléctrico del hub Modbus SL donde las dos secciones de equipo no están atornilladas:

  • Cada segmento Modbus instalado en dos secciones de equipo eléctrico no atornilladas incluye una polarización en un punto, y una terminación de línea Modbus en cada extremo:

    • La polarización de línea y una terminación están integradas en el cliente Modbus.

    • Una terminación de línea Modbus debe estar conectada en el otro extremo (en la última interfaz IFM u otro servidor Modbus).

  • Longitud máxima (Lmax) del cable troncal Modbus (sin puentes de conmutación):

    • Lmax = 500 m (1640 ft) a 38 400 baudios

    • Lmax = 1000 m (3281 ft) a 9600 baudios

  • Terminales de tierra deben estar conectados al carril DIN (por ejemplo, Linergy número de referencia NSYTRR24DPE o Phoenix Contact número de referencia 3211809). Los siguientes componentes están conectados a los terminales de tierra:

    • Un condensador de acoplamiento de blindaje (por ejemplo, Kemet número de referencia C981U103MZVDAA7317).

    • Una resistencia de blindaje (utilizada para purgar el condensador de blindaje) con la misma tensión operativa que el condensador de acoplamiento de blindaje.

  • Se deben seguir las reglas para la conexión del blindaje de la fuente de alimentación.

En la siguiente figura se muestra una conexión Modbus entre tres componentes de equipo eléctrico, S1, S2 y S3:

  • S1 y S2 están atornillados.

  • S3 no está atornillado a S1 y S2.

A

Cable Modbus procedente del cliente Modbus

B

Caja de conexiones en T RJ45 Modbus

C

Cable RJ45 Modbus

D

Borne a tierra

E

Terminales de derivación

F

Cable Modbus con conductor de drenado y cubierta protectora trenzada

G

Conductor de drenado de cable Modbus

H

Resistencia de blindaje (utilizada para purgar el condensador de blindaje)

I

Terminales de tierra conectados al carril DIN (por ejemplo, Linergy número de referencia NSYTRR24DPE o Phoenix Contact número de referencia 3211809)

J

Condensador de acoplamiento de blindaje (por ejemplo, Kemet número de referencia C981U103MZVDAA7317)

K

Una interfaz IFM

L

Interfaces IFM agrupadas en islas con el accesorio de apilado

M

Interfaces IFM en conexión en cadena con el cable Modbus

N

Terminación de línea Modbus

Red Modbus-SL que incluye interfaces IFM con número de referencia LV434000 y TRV00210 y hub Modbus SL

Las interfaces IFM con número de referencia LV434000 o TRV00210 se pueden instalar en la misma red Modbus-SL.

El hub Modbus SL se puede conectar o apilar con interfaces IFM con número de referencia TRV00210 o LV434000.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?