Conexión a la red Modbus-SL con interfaz IFM
Introducción
Conecte las unidades funcionales inteligentes a la red Modbus con la interfaz Modbus-SL IFM para un interruptor automático.
Los terminales de alimentación de 24 V CC incluido con la interfaz IFM se usan para alimentar la interfaz IFM con una conexión en cadena o en estrella.
Por lo que respecta a la fuente de alimentación, el número máximo de interfaces IFM apiladas en un servidor IFE es 11 para limitar la caída de tensión.
En cuanto a la comunicación de Modbus, depende de las necesidades de rendimiento. Puesto que cada dispositivo tarda aproximadamente 500 ms a 19.200 Baud en actualizar 100 registros, cuantas más interfaces se añadan, mayor será el periodo mínimo de actualización. El periodo mínimo de actualización depende del número de interfaces IFM apiladas en un servidor IFE. Multiplique el tiempo de actualización de un dispositivo por el número de dispositivos para determinar el periodo mínimo de actualización esperado en la aplicación. Por ejemplo, en el caso de una instalación con ocho interfaces IFM apiladas en un servidor IFE, a 19.200 Baud se tardaría 4 segundos aproximadamente en leerlas.
Conexión del cable RJ45 Modbus a la interfaz IFM
Conexión por pines del cable RJ45 Modbus de conector/conector
El cable RJ45 Modbus de conector/conector (VW318306R••) usa un conector RJ45 cuya conexión de pines se describe en la tabla siguiente.
Composición del cable RJ45 Modbus de conector/conector
|
A |
Funda externa |
|
B |
Trenza de pantalla |
|
C |
Conductores de comunicación trenzados (rojo/negro/verde) |
IMPORTANTE: El cable de 0 VL (común de Modbus) se debe distribuir a lo largo de la red hasta el cliente Modbus.
Conexión de la interfaz IFM a un conector de tipo abierto
La interfaz IFM se puede conectar a otro servidor Modbus sin puerto Modbus RJ45 de una de las siguientes maneras:
-
Con un adaptador Modbus RJ45 LV434211 a conector abierto:
-
Conecte los conductores al conector abierto del adaptador Modbus .
-
Conecte el conector RJ45 del adaptador Modbus al puerto Modbus de la interfaz IFM.
-
-
Con un cable Modbus con conector RJ45 (VW318306R••):
-
Corte un extremo del cable RJ45.
-
Retire como máximo 50 mm (1,96 in) de la funda de revestimiento del cable.
-
Corte la trenza de pantalla cerca del extremo de la funda de revestimiento del cable.
-
Conecte los conductores a los terminales (por ejemplo, terminales de tornillo o uniones de conexión):
-
Pin número 4 (D1): conductor rojo
-
Pin número 5 (D0): conductor negro
-
Pin número 8 (0 VL): conductor verde
-
-
Pele el aislamiento del cable cerca del extremo del cable.
-
Fije el cable a una abrazadera de conexión a tierra.
-
Conecte el conector RJ45 del cable ULP al puerto Modbus de la interfaz IFM.
-
-
Con un cable de conexión serie Modbus (VW3A8306D30) con conector de tipo RJ45 y conductores libres en el otro extremo:
-
Identifique los tres conductores que deben conectarse a un conector:
-
Pin número 4 (D1): conductor azul
-
Pin número 5 (D0): conductor azul y blanco
-
Pin número 8 (0 VL): conductor marrón
-
-
Corte los otros cinco conductores.
-
Conecte los tres conductores a los terminales (por ejemplo, terminales de tornillo o uniones de conexión).
-
Conecte el conector RJ45 del cable de conexión serie Modbus al puerto Modbus de la interfaz IFM.
-
-
Con un cable Modbus con conductores libres en ambos extremos:
-
Identifique los tres conductores que deben conectarse a un conector:
-
Pin número 4 (D1)
-
Pin número 5 (D0)
-
Pin número 8 (0 VL)
-
-
Corte los otros conductores.
-
En un extremo del cable, conecte los tres cables a un conector Phoenix Contact RJ45 (VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - 1656725).
-
Conecte el conector Phoenix Contact RJ45 al puerto Modbus de la interfaz IFM.
-
En el otro extremo de cable, conecte los conductores a los terminales:
-
Atornille los terminales utilizando bornes y luego conecte el borne con el blindaje a tierra.
-
Conecte las uniones con un conector Phoenix Contact RJ45 (VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - 1656725).
-
-
Adaptador Modbus RJ45 a conector abierto
El adaptador Modbus RJ45 a conector abierto se puede usar para conectar una interfaz IFM a un dispositivo Modbus que carece de un puerto RJ45.
Terminación de línea Modbus
El par de comunicación de cable Modbus tiene una impedancia de 120 o 150 Ω. El cable Modbus, por lo tanto, debe terminar en cada extremo con una terminación de línea Modbus que tenga una impedancia de 120 o 150 Ω.
El cliente Modbus se encuentra en uno de los extremos del cable Modbus y normalmente dispone de una impedancia de terminal conmutable. En el otro extremo del cable Modbus, debe conectarse una terminación de línea Modbus con una impedancia de 120 o 150 Ω.