0602IB1504-03

Arquitectura autónoma

Introducción

Cuando las unidades funcionales inteligentes no se comunican con las interfaces de comunicación (interfaces IFE, EIFE o IFM), la arquitectura se clasifica como autónoma.

Arquitectura autónoma

En la figura siguiente se muestra un ejemplo de una arquitectura autónoma con unidades IMU compuestas por un módulo de pantalla frontal FDM121 para un interruptor automático o un módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático y un interruptor automático compatible (PowerPacT H-, J-, y L-frame, PowerPacT P- y R-frame, o MasterPacT NT/NW) provisto de una MicroLogic unidad de disparo Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
.

Las IMU no se comunican con las interfaces de comunicación y, por tanto, no incluyen una interfaz IFE o IFM. Alimente las IMU mediante una fuente de alimentación externa conectada a la pantalla FDM121.

A

Módulo IO

B

Fuente de alimentación AD de 24 V CC para MicroLogic unidades de disparo Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
en interruptores automáticos MasterPacT NT/NW o PowerPacT P- y R-frame

C

Fuente de alimentación ABL8 de 24 V CC para módulos ULP

D

Cable BCM ULP del interruptor automático

E

Cable NSX

F

Pantalla FDM121

G

Terminación de línea ULP

Cable

Descripción

Red ULP

Fuente de alimentación de 24 V CC

Para conocer las opciones de montaje de la pantalla FDM121, consulte QGH80971, Enerlin’X FDM121 - Visualizador de cuadro para un interruptor automático - Manual de instrucciones

QGH80971
.

La fuente de alimentación de 24 V CC se selecciona de la lista de fuentes de alimentación de 24 V CC recomendadas. El valor nominal de la fuente de alimentación se debe elegir según el consumo de las IMU.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?