Reglas de conexión y alimentación de ULP
Reglas de conexión de la fuente de alimentación
-
El terminal de 0 V de las interfaces IFM está conectado a unos terminales de tierra funcional en un único punto de la línea Modbus. Este punto de la línea Modbus es el primer IFM apilado o el cliente Modbus si las interfaces IFM no están apiladas con el servidor IFE. Ningún otro dispositivo debe tener 0 V conectados a tierra.
A
Interruptor automático PowerPacT marco H, J, L, P o R o MasterPacT NT/NW
-
Si no se ha instalado ninguna interfaz IFM en el sistema ULP, se deben conectar los 0 V a unos terminales de conexión a tierra en el nivel de la fuente de alimentación. Ningún otro dispositivo debe tener 0 V conectados a tierra.
-
No se debe conectar ningún dispositivo Modbus con un Modbus de 0 V dedicado a una interfaz IFM. La interfaz IFM no tiene ningún Modbus de 0 V dedicado. En el diagrama siguiente se muestra esta regla:
-
Si no se ha instalado ninguna interfaz IFM o interruptor automático PowerPacT H-, J-, y L-frame en el sistema ULP, se recomienda tener una fuente de alimentación auxiliar flotante. No conecte los terminales + y - de la salida de la fuente de alimentación auxiliar de 24 V CC a tierra.
Fuente de alimentación segmentada
En los siguientes casos se necesitan fuentes de alimentación segmentadas:
-
Cuando las IMU se comunican a través de Modbus mediante la interfaz IFM, el cable Modbus distribuye la alimentación de 24 V CC.
Si la longitud del cable Modbus es tal que la caída de tensión resulta excesiva (por ejemplo, la longitud del cable es superior a 15 m [49,2 ft] con una fuente de alimentación de 3 A), se deben crear segmentos Modbus alimentados independientemente:
-
Solo el conductor de 24 V CC queda interrumpido entre dos segmentos.
-
Debe garantizarse la continuidad del conductor de 0 V (que es también el común de Modbus) a lo largo de toda la red Modbus.
El número máximo de segmentos de alimentación es de tres segmentos para una misma red Modbus.
-
-
Si una instalación se compone de varias redes Modbus, se debe usar una fuente de alimentación de 24 V CC para cada red Modbus.
Puesto que los 0 V de la fuente de alimentación de 24 V CC son también el común de Modbus, las fuentes de alimentación deben separarse para que las redes Modbus sean independientes unas de otras.
La fuente de alimentación externa de 24 V CC para MicroLogic las unidades de disparo Micrologic
01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...2.• y 3.• para los interruptores automáticos PowerPacT H-, J-, y L-frame se puede compartir con el sistema de comunicaciones/ULP. Esta fuente se conecta a la tierra de protección como se describe más abajo.NOTA: La fuente de alimentación externa de 24 V CC para MicroLogic las unidades de disparo Micrologic01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...0.• A/P/H para los interruptores automáticos MasterPacT NT y NW y PowerPacT P- y R-frame debe ser una fuente de alimentación separada de la fuente de alimentación de comunicaciones/ULP. Utilice una fuente de alimentación externa de 24 V CC por cada MicroLogic unidad de disparo Micrologic01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...0.• A/P/H para los interruptores automáticos MasterPacT NT y NW y PowerPacT marco P y R. Esta fuente NO está conectada a la tierra de protección.
Conexión del circuito de 0 V
ADVERTENCIA |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Conecte el circuito de 0 V (común de Modbus y 0 V de la alimentación de 24 V CC) a la toma de
tierra de protección.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Se deben seguir las reglas de conexión del circuito de 0 V:
-
En el caso de la fuente de alimentación y todos los módulos ULP de una IMU, se recomienda un carril DIN de acero inoxidable en lugar de uno de aluminio para proporcionar una conexión a tierra más uniforme. Cada carril DIN debe estar conectado a la tierra de protección.
-
Si no se ha instalado ninguna interfaz IFM en el sistema ULP, se deben conectar los 0 V a unos terminales de conexión a tierra en el nivel de la fuente de alimentación. Ningún otro dispositivo debe tener 0 V conectados a tierra.
-
Si hay al menos una interfaz IFM en la arquitectura, la conexión en las interfaces IFM se debe realizar del siguiente modo:
-
Si hay una o varias interfaces IFM apiladas en un servidor IFE, al menos una de las interfaces IFM debe tener un puente en su conector entre el terminal de 0 V y la conexión a tierra de protección.
AVISO RIESGO DE BUCLE DE CORRIENTE CONSIDERABLE EN EL SISTEMASi hay interfaces IFM en la arquitectura, no conecte el 0 V de la fuente de alimentación en el riel DIN de acero inoxidable.Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo. -
No conecte los 24 V CC de la fuente de alimentación de 24 V CC a la conexión de tierra de protección.
-
En arquitecturas con una o varias interfaces IFM, no se debe conectar a tierra ninguna fuente de alimentación si hay uno o varios segmentos de alimentación en una misma red Modbus.
A
Fuente de alimentación ABL8 de 24 V CC para módulos ULP
B
Carril DIN de acero inoxidable
C
Interfaz IFE o servidor IFE
D
Módulo IO
E
Pantalla FDM121
En la figura siguiente se muestra la fuente de alimentación encadenada:
Los segmentos de la red Modbus que están aislados de la línea principal y que se encuentran ubicados en una misma parte del equipo deben estar conectados a la tierra de protección en esa sección del equipo.
-
-
En el caso de las arquitecturas sin interfaz IFM, la fuente de alimentación del segundo y tercer segmento se debe conectar a tierra.
Conexión del cable Modbus
-
El cable Modbus procedente del cliente Modbus garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 V). El conductor de 24 V CC no está conectado cuando el cliente Modbus se alimenta por separado.
-
El cable Modbus a la primera columna garantiza la continuidad de la señal Modbus (D0, D1 y 0 V) y la fuente de alimentación de 24 V CC para la columna.
-
El canal no utilizado de los terminales de derivación permite conectar otro servidor Modbus en el equipo eléctrico (un medidor de potencia con comunicación PM800, por ejemplo).
ADVERTENCIA