0602IB1504-03

Interfaz IFM con número de referencia STRV00210

Introducción

La interfaz IFM con número de referencia STRV00210 sustituye totalmente la interfaz IFM con el número de referencia LV434000.

En la tabla siguiente se muestran los detalles específicos de cada interfaz IFM.

Características

Interfaz IFM STRV00210

Interfaz IFM LV434000

Compatibilidad con interruptores automáticos

  • MasterPacT NT/NW

  • PowerPacT P- y R-frame

  • PowerPacT H-, J-, y L-frame

  • MasterPacT NT/NW

  • PowerPacT P- y R-frame

  • PowerPacT H-, J-, y L-frame

  • MasterPacT MTZ

Conector Modbus

5 pines

RJ45

Cable

Cable Modbus de extremos libres

Cables RJ45 Modbus

Circuito Modbus

D0, D1, C común, fuente de alimentación

D0, D1, común de 0 VL

Conexión del común de 0 V a terminales de conexión a tierra

Sí, se requiere terminales de conexión a tierra.

No, ya que el 0 VL está aislado.

Aislamiento de Modbus

Se requiere Repetidor aislado RS 485 de 2 hilos

No se requiere repetidor

Terminación de línea Modbus

Atornillada

RJ45

Las características específicas de la interfaz IFM con número de referencia STRV00210 , incluidas las reglas para la conexión ULP y la fuente de alimentación, se detallan en este apéndice.

Descripción del hardware

A

Conector de tornillo de 5 pines (alimentación y conexión Modbus)

B

Conmutadores rotativos de dirección Modbus

C

Indicador LED de tráfico Modbus

D

Conmutador de bloqueo Modbus

E

Indicador LED de ULP

F

Botón de pruebas

G

Bloqueo mecánico

H

Dos puertos RJ45 ULP

I

Accesorio de apilado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?