0602IB1504-03

Conexión de interruptores automáticos MasterPacT MTZ al sistema ULP

Introducción

Use el cable RJ45 ULP de conector/conector para conectar un interruptor automático MasterPacT MTZ al sistema ULP. El interruptor automático debe tener un módulo de puerto ULP.

Módulo de puerto ULP

En función del tipo de interruptor automático, el módulo de puerto ULP se suministra de este modo:

  • De serie en los interruptores automáticos seccionables MasterPacT MTZ2/MTZ3.

  • Como opción en los interruptores automáticos fijos MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3 y en los interruptores automáticos seccionables MasterPacT MTZ1. Se monta con los terminales del interruptor automático.

El módulo de puerto ULP:

  • Suministra alimentación a la unidad de control MicroLogic X .

  • Dispone de una terminación de línea ULP integrada.

  • Permite la conexión con módulos ULP externos, como el módulo IO o la interfaz IFE.

Para interruptores automáticos seccionables MasterPacT MTZ con interfaz EIFE opcional, el módulo de puerto ULP:

  • Suministra alimentación a la interfaz EIFE .

  • Conecta la interfaz EIFE a los otros módulos IMU (por ejemplo, al módulo IO).

Ilustración

Descripción

Número de referencia

Documentación

Módulo de puerto ULP para interruptor automático fijo MasterPacT MTZ1

LV850063SP

Hoja de instrucciones:

NVE40791

Módulo de puerto ULP para interruptor automático fijo MasterPacT MTZ2/MTZ3

LV850061SP

Módulo de puerto ULP para interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ1

LV850064SP

Hoja de instrucciones:

NVE40796

Módulo de puerto ULP para interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ2/MTZ3

LV850062SP

Hoja de instrucciones:

NVE40797

Fuente de alimentación del módulo de puerto ULP en interruptores automáticos MasterPacT MTZ

El módulo de puerto ULP en interruptores automáticos MasterPacT MTZ alimenta directamente la unidad de control MicroLogic X y la interfaz EIFE .

A

Fuente de alimentación de 24 V CC

B

Módulo de puerto ULP

C

Módulo de puerto ULP e interfaz EIFE

D

Interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ2/MTZ3

E

Interfaz Ethernet integrada EIFE para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ

F

Interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ1

G

Interruptor automático MasterPacT MTZ

Interfaz Ethernet integrada EIFE para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ

La interfaz EIFE es un accesorio opcional que se monta en el zócalo de un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ.

La interfaz EIFE permite que los interruptores automáticos seccionables MasterPacT MTZ se conecten a una red Ethernet. Proporciona acceso digital a todos los datos proporcionados por la unidad de control MicroLogic X . Además, supervisa la posición del dispositivo en el zócalo: enchufado, test y desenchufado.

Hay kits con cable entre el módulo de puerto ULP y la interfaz EIFE disponibles en longitudes diferentes.

Ilustración

Número de referencia

Documentación

LV851001

  • Hoja de instrucciones: NVE23550

  • Enerlin'X EIFE - Interfaz Ethernet integrada para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ - Guía del usuario Documentos relacionados

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?