Comprobación de compatibilidad del dispositivo/firmware
y acciones correctivas
ToDo @Gregory: Check if EPC
content needs to be updated
Descripción general
Cuando se actualizan los módulos ULP con nuevas funciones, debe comprobar la compatibilidad con el software EcoStruxure Power Commission de los distintos módulos en el sistema IMU. Utilice la tabla para diagnosticar e identificar discrepancias entre los módulos ULP. En esta tabla también se ofrecen acciones recomendadas relacionadas con las discrepancias detectadas.
Para ver el estado del firmware, haga clic en en la vista de dispositivo.
|
Leyenda |
Nombre |
Descripción |
|---|---|---|
|
A |
|
Muestra la dirección IP del dispositivo conectado. |
|
B |
|
Muestra la dirección Modbus del dispositivo conectado. |
|
C |
|
Enumera los módulos ULP del dispositivo conectado. |
|
D |
|
Muestra el estado de compatibilidad del módulo en el sistema. |
|
E |
|
Muestra la versión de firmware actual instalada en el módulo. |
|
F |
|
Muestra la última versión de firmware disponible para actualización. |
|
G |
|
Proporciona la solución para las discrepancias. |
|
H |
Actualizar |
Actualiza los cambios realizados según la acción recomendada. |
Estado
La columna identifica las condiciones de discrepancia de los módulos ULP.
Acciones recomendadas
La columna Acción recomendada a llevar a cabo proporciona una solución para resolver una discrepancia. Cada discrepancia tiene una acción recomendada predefinida genérica.
En la tabla se enumeran las acciones recomendadas que se deben llevar a cabo en cado de que se haya detectado una discrepancia.
|
Estado del módulo |
Descripción |
Acción recomendada a llevar a cabo |
|---|---|---|
|
Nominal |
El módulo ULP se encuentra en modalidad nominal. |
Ninguna. |
|
Discrepancia del firmware no crítica |
Hay una discrepancia de firmware no crítica entre el módulo ULP y los otros módulos de la IMU. |
Actualice el firmware en la siguiente operación de mantenimiento. |
|
Discrepancia del hardware no crítica |
Hay una discrepancia de hardware no crítica entre el módulo ULP y los otros módulos de la IMU. |
Sustituya el módulo en la siguiente operación de mantenimiento. |
|
Discrepancia del firmware crítica |
Hay una discrepancia de firmware crítica entre el módulo ULP y los otros módulos de la IMU. |
Actualice el firmware. |
|
Discrepancia del hardware crítica |
Hay una discrepancia de hardware crítica entre el módulo ULP y los otros módulos de la IMU. |
Sustituya el módulo. |
|
Hardware degradado |
El módulo ULP se encuentra en modalidad degradada. |
Sustituya el módulo en la siguiente operación de mantenimiento. |
|
Parada |
El módulo ULP está fuera de servicio. |
Sustituya el módulo. |
|
Conflicto |
El módulo ULP se encuentra en modalidad de conflicto. |
Extraiga el módulo duplicado. |
Actualizar
Después de realizar una acción recomendada para una discrepancia específica, puede hacer clic en el botón para actualizar los cambios en la ventana .