0602IB1504-03

Características del cable RJ45 ULP de conector/conector

Características

Las características comunes de los cables ULP son las siguientes:

  • Cable blindado con cuatro pares trenzados, sección de 0,15 mm2 (26 AWG), con impedancia típica de 100 Ω

  • Conector blindado RJ45 en cada extremo, con el blindaje del cable conectado a la tapa del conector (conector conforme a la norma IEC 60603-7-1)

  • Color y orden de los conductores internos conforme a la norma EIA/TIA568B.2 (consulte la composición del cable Modbus )

  • Tensión de aislamiento de la funda externa: 300 V (1)

  • Radio de curvatura: 50 mm (1,97 in) (1)

(1) El cable debe cumplir los requisitos de instalación en cuanto a los valores nominales de tensión y temperatura. Es responsabilidad del usuario seleccionar el cable correcto para la instalación en cuestión.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?