0602IB1504-03

Presentación del sistema ULP

Descripción

Use el sistema ULP (Universal Logic Plug) para crear una solución de distribución eléctrica que integre funciones de medición, comunicación y ayuda para la utilización de interruptores automáticos.

Leyenda

Descripción

Parte del sistema ULP

A

Pantalla FDM128 Ethernet para ocho dispositivos

B

Módulo de pantalla frontal FDM121 para un interruptor automático

C

Interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático

D

Servidor de panel IFE Ethernet

E

Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático

F

Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático

G

Interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ

H

Interruptor automático fijo MasterPacT MTZ

I

Interruptor automático MasterPacT NT/NW

J

Interruptores automáticos PowerPacT P- y R-frame

K

Interruptores automáticos PowerPacT H-, J-, y L-frame

L

Módulo de puerto ULP para interruptores automáticos MasterPacT MTZ

M

Interfaz Ethernet integrada EIFE para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ

N

Terminación de línea ULP

O

Cable RJ45 ULP de conector/conector

P

Cable BCM ULP del interruptor automático

Q

Cable NSX

R

Conmutador Ethernet

S

Servidor de panel

T

Módulo de comunicaciones del interruptor automático BCM ULP

U

Cable entre el módulo del puerto ULP y la interfaz EIFE

V

MicroLogic Unidad de control Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
para interruptores automáticos MasterPacT MTZ

W

MicroLogic Unidad de disparo Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
para interruptores automáticos MasterPacT NT/NW y PowerPacT P- y R-frame

X

MicroLogic Unidad de disparo Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
5 o 6 para interruptores automáticos PowerPacT H-, J-, y L-frame

Y

PC con software EPC para probar y poner en marcha las IMUs

Cable

Descripción

Red Ethernet

Red Modbus

Red ULP

Fuente de alimentación de 24 V CC

Características

Utilice el sistema ULP para mejorar las funciones de los interruptores automáticos PowerPacT H-, J-, y L-frame, PowerPacT P- y R-frame, MasterPacT NT/NW y MasterPacT MTZ mediante:

  • Una conexión de comunicación Ethernet para el acceso y la supervisión remota con la interfaz IFE o la interfaz EIFE (solo interruptores automáticos seccionables MasterPacT MTZ).

  • Acceso web para supervisar y controlar el interruptor automático conectado a una interfaz IFE o a una interfaz EIFE (solo interruptores automáticos MasterPacT MTZ).

  • Una aplicación de entrada/salida con un módulo IO. Aprovecha la capacidad ampliada del módulo IO para supervisar y controlar la posición de interruptores automáticos seccionables en el zócalo, el funcionamiento de los interruptores automáticos y la aplicación personalizada, etc.

  • Funciones de prueba, configuración y mantenimiento con el software EcoStruxure Power Commission .

  • Una conexión de comunicación Modbus-SL para acceder y supervisar de forma remota con la interfaz IFM.

  • Visualización local de mediciones y datos de ayuda para la utilización con la pantalla FDM121.

El sistema ULP permite que los interruptores automáticos se conviertan en una herramienta de medición y supervisión para mejorar la eficiencia energética y así:

  • Optimizar el consumo energético por zona o aplicación en función de los picos de carga o las zonas de prioridad.

  • Mejorar la gestión del equipo eléctrico.

Unidad funcional inteligente (IMU)

Una unidad funcional es un conjunto mecánico y eléctrico que agrupa uno o varios productos para realizar una función en un equipo eléctrico (protección de entrada, mando de motor y control). Las unidades funcionales se instalan con facilidad en el equipo eléctrico.

El interruptor automático con sus componentes de comunicación internos (por ejemplo, MicroLogic unidad de disparo Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
) y módulos ULP externos (por ejemplo, módulo IO) conectados a una interfaz de comunicación (IFM, IFE o EIFE en función del tipo de interruptor automático) se conoce como IMU.

Ejemplos de IMU con interruptor automático PowerPacT

Ejemplo 1: IMU compuesta por un interruptor automático fijo PowerPacT marco H, J o L conectado a una interfaz IFM y una pantalla FDM121.

A

Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático

B

Cable NSX

C

Terminales del cable NSX (incluidos con el cable NSX)

D

Unidad de disparo MicroLogic

E

Módulo de control del estado del interruptor automático BSCM

F

Cable ULP con conector RJ45

G

Terminación de línea ULP

H

Módulo de pantalla frontal FDM121 para un interruptor automático

Ejemplo 2: IMU compuesta por un interruptor automático seccionable PowerPacT marco H, J o L conectado a un módulo IO para la gestión de zócalo y una interfaz IFE.

A

Interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático

B

Terminación de línea ULP

C

Cable ULP con conector RJ45

D

Cable NSX

E

Interruptores auxiliares de posición CE/CD (cerrados/abiertos)

F

Compatibilidad con dos conectores móviles

G

Conector móvil de 9 conductores

H

Conector fijo de 9 conductores para base

I

Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático

Ejemplos de IMU con interruptor automático MasterPacT NT/NW

Ejemplo 1: IMU compuesta por un interruptor automático fijo MasterPacT eléctrico NT, conectado a una interfaz IFM y una pantalla FDM121.

A

Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático

B

Cable BCM ULP del interruptor automático

C

Terminales fijos

D

Módulo de comunicaciones del interruptor automático BCM ULP

E

Interruptor automático con mando eléctrico fijo

F

Cable ULP con conector RJ45

G

Terminación de línea ULP

H

Módulo de pantalla frontal FDM121 para un interruptor automático

Ejemplo 2: IMU compuesta por un interruptor automático seccionable MasterPacT NT conectado a un módulo IO para la gestión de zócalo y una interfaz IFE.

A

Interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático o servidor de panel IFE Ethernet

B

Terminación de línea ULP

C

Cable ULP con conector RJ45

D

Cable BCM ULP del interruptor automático

E

Contacto de posición desconectada del interruptor automático (CD)

F

Zócalo del interruptor automático

G

Módulo de comunicaciones del interruptor automático BCM ULP

H

Interruptor automático seccionable

I

Terminales seccionables

J

Contacto de posición conectada del interruptor automático (CE)

K

Contacto de posición de prueba del interruptor automático (CT)

L

Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático

Ejemplos de IMU con interruptor automático MasterPacT MTZ

Ejemplo 1: IMU compuesta por un interruptor automático fijo MasterPacT MTZ conectado a un módulo IO y una interfaz IFE.

A

Interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático o servidor de panel IFE Ethernet

B

Terminación de línea ULP

C

Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático

D

Cable ULP con conector RJ45

E

Módulo de puerto ULP

F

Interruptor automático fijo MasterPacT MTZ

Ejemplo 2: IMU compuesta por un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ conectado a una interfaz EIFE y un módulo IO.

A

Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático

B

Terminación de línea ULP

C

Módulo de puerto ULP

D

Cable ULP con conector RJ45

E

Interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ

F

Cable entre el módulo del puerto ULP y la interfaz EIFE

G

Interfaz Ethernet integrada EIFE para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?