DOCA0108FR-03

Menu Test (2/7)

Présentation

Le menu Test permet de tester plusieurs fonctions du relais VigiPacT RMH :

  • Allumage de l'afficheur pendant quelques secondes

  • Allumage des voyants pendant quelques secondes

  • Identification des voies raccordées à des tores

Deux types de test peuvent être exécutés :

  • Option Test trip : test complet avec action sur les sorties de préalarme et d'alarme.

  • Option Test no trip : test sans action sur les sorties de préalarme et d'alarme.

Il est possible de réaliser un auto-test :

  • via le menu Test de l'IHM ;

  • à distance via le réseau Modbus.

NOTE: L'auto-test ne peut pas être actionné :
  • pendant une phase de remise à zéro d'un courant maximum ;

  • tant qu'une alarme est active sur l'une des voies raccordées.

Procédure de test

Etape

Action

1

Accédez au menu Test, puis appuyez sur .

2

Sélectionnez la séquence de test souhaitée.

3

Appuyez sur pour lancer la séquence de test sélectionnée.

4

À l'issue du test :

  • Si le test s'est déroulé avec succès, l'écran suivant s'affiche.

  • Si le test a échoué, l'écran suivant s'affiche jusqu'à ce que l'utilisateur appuie sur le bouton.

    NOTE: en cas d'échec, reportez-vous à la section Dépannage.
  • Appuyez, au choix, sur :

    • pour accéder à l'écran Metering ;

    • pour accéder au menu Home.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?