DOCA0108FR-03

Dépannage

Evénement

Diagnostic

Action

Voyant ON éteint

Alimentation absente

  • Vérifiez l'alimentation du relais.

  • Après vérification, si le problème persiste, remplacez le relais par un autre.

Perte de tore

Voyant d'alarme : clignotant

Relais d'alarme : actif

Vérifiez la connexion entre les capteurs VigiPacT et le multiplexeur RM12T.

Dysfonctionnement de la communication avec le multiplexeur RM12T

Voyant d'alarme : clignotant

Relais d'alarme : actif

  • Vérifiez si le multiplexeur RM12T est activé.

  • Vérifiez la connexion entre le multiplexeur RM12T et le relais VigiPacT RMH.

Mot de passe non valide

  • Saisissez le mot de passe approprié.

  • Si vous avez perdu le mot de passe, réinitialisez-le.

Echec du test

  • Rétablissez les réglages d'usine du relais.

  • Si le test échoue malgré tout, remplacez le relais par un autre.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?