Menu Settings (3/7)
Présentation
Le menu répertorie les différents tores raccordés.
Appuyez sur
ou
pour sélectionner le tore voulu dans la liste. Appuyez
ensuite sur
pour afficher l'écran correspondant.
Ecran Settings du tore n° 1
L'écran permet de définir les valeurs suivantes :
-
: seuil d'alarme
-
: temporisation avant alarme
-
: seuil de préalarme
-
: temporisation avant préalarme
Le signal de commande est soit immédiat, soit différé. Vous pouvez régler la temporisation avant alarme et avant préalarme.
Un mot de passe est requis pour modifier les paramètres de l'écran .
Réglages des paramètres fonctionnels
|
Paramètre |
Description |
|---|---|
|
Seuil d'alarme |
Où :
NOTE: Une fois le nouveau seuil d'alarme validé
:
|
|
Temporisation avant alarme |
Où :
NOTE:
|
|
Seuil de préalarme |
Où :
NOTE:
|
|
Temporisation avant préalarme |
Où :
NOTE: Les valeurs comprises entre 0 et 60 ms (sauf
0 et 60) sont interdites (les valeurs de réglage sont : 0, 60,
70…, 4 500 ms). La temporisation avant préalarme est automatiquement
réglée sur celle avant alarme dans la situation suivante
: la temporisation avant préalarme dépasse la temporisation
avant alarme tandis que les seuils d'alarme et de préalarme sont
identiques.
|
All Toroids
permet de définir les paramètres I alarm, t alarm, I pre-alarm et t pre-alarm pour l'ensemble des tores, en une seule fois.
Toroid Selection
L'option permet de revenir à la liste de tores précédente.