DOCA0108ZH-03

测试菜单 (2/7)

综述

利用 Test 菜单,能够测试 VigiPacT RMH 继电器的多个功能:

  • 显示器会亮起几秒钟。

  • 指示灯会亮起几秒钟。

  • 与环形互感器相连的通道的标识。

可以执行的两种测试分别是:

  • Test trip:它是一种对预警和报警输出执行操作的完整测试。

  • Test no trip:它是一种对预警和报警输出不执行操作的测试。

自检可以通过以下方式执行:

  • 通过 HMI 上的 Test 菜单执行。

  • 通过 Modbus 网络远程执行。

注: 在以下条件下,无法执行自检:
  • 复位最大电流值时。

  • 报警在任何一个所连通道中处于活动状态。

测试过程

步骤

操作

1

导航到 Test 菜单,然后按下

2

选择所需的测试序列。

3

按下 以启动选中的测试序列。

4

在测试结束时:

  • 如果测试合格,则会显示以下屏幕。

  • 如果测试不合格,则以下屏幕将会在按钮被按下之前一直显示。

    注: 如果测试不合格,请参阅 故障排除
  • 您可以选择按下:

    • 以显示 Metering 屏幕。

    • 以显示 Home 菜单。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?