DOCA0108FR-03

Modification d'un paramètre

Présentation

Pour modifier la valeur d'un paramètre, procédez de l'une des façons suivantes :

  • Sélectionnez une valeur dans une liste

  • Modifiez la valeur numérique, chiffre par chiffre

Sélection d'une valeur dans une liste

Pour sélectionner une valeur, utilisez les boutons de menu comme suit :

Icônes

Description

Permet de faire défiler le menu vers le haut jusqu'à la valeur souhaitée.

Permet de faire défiler le menu vers le bas jusqu'à la valeur souhaitée.

Permet d'enregistrer la valeur de paramètre sélectionnée.

Permet de quitter l'écran de sélection de la valeur.

Modification d'une valeur numérique

La valeur numérique d'un paramètre est composée de chiffres entre 0 et 9.

Pour modifier la valeur numérique, utilisez les boutons de menu comme suit :

Icônes

Description

Permet d'augmenter la valeur numérique.

Permet de diminuer la valeur numérique.

Permet :

  • de valider la nouvelle valeur de paramètre et de passer au chiffre suivant ;

  • d'enregistrer le paramètre une fois le dernière chiffre défini.

Permet de quitter l'écran de sélection du paramètre.

NOTE: si l'utilisateur n'appuie sur aucun bouton dans les 10 secondes suivant la saisie d'une valeur, le paramètre n'est pas modifié. L'écran actif reste affiché.

L'utilisateur appuie sur plusieurs boutons

Le fait d'appuyer simultanément sur plusieurs boutons ne déclenche aucune action. Les boutons en question sont ignorés, à l'exception de la fonction de réinitialisation du mot de passe (voir la section Gestion du mot de passe (7/7)). Relâchez les boutons avant d'appuyer sur un autre.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?