DUG_Exxact - ZB Thermostat 16 A_WSE-00

Skapa ett scenario

Med ett scenario kan du gruppera flera åtgärder som vanligtvis utförs tillsammans. Med Wiser-appen kan du skapa scenarier baserat på dina behov.
  1. Gå till huvudsidan och tryck på .
  2. Gå till Scenario > + för att skapa ett scenario.
  3. Tryck på Redigera namn, ange namnet på scenariot (A) och tryck på Spara.
    TIPS! Du kan välja den omslagsbild som representerar ditt moment genom att trycka på .
  4. Öppna snabbmenyn genom att trycka på Lägg till en åtgärd (B) i avsnittet Åtgärd.
  5. I menyn Lägg till uppgift kan du utföra någon eller alla av följande åtgärder (C):
    • Kör enheten: Välj de enheter som du vill ha i ett scenario
    • Välj automation: Markera automationen som du vill aktivera eller inaktivera
    • Fördröjning: Ställ in fördröjningstiden
    Obs! Du kan lägga till en eller flera åtgärder med .
  6. Tryck på Kör enheten > Termostat för att välja en eller flera funktioner som ska läggas till i scenariot:
    • Temperaturbörvärde: Öka termostatens temperatur enligt dina behov (D).
    • Värmeboost: Öka temperaturen genom att ställa in boosttiden (E).
  7. När alla åtgärder har konfigurerats trycker du på Spara.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?