DUG_Exxact - ZB Thermostat 16 A_WSE-00

Aktivera visning av individuell termostat på huvudsidan

De olika termostaterna visas normalt inte på huvudsidan. Med appen kan du ändra standardinställningarna för att justera visningen enligt dina preferenser.
  1. huvudsidan trycker du på Alla enheter > Termostat.
  2. Tryck på för att se mer information.
  3. Tryck på växlingsknappen (A) för att aktivera Visa individuella CFMT på huvudsidan.
    OBS:
    • När detta aktiveras visas termostaten på huvudsidan och när det inaktivera döljs termostaten på hemsidan.

    • När du trycker på för fler menyer på kontrollpanelen för termostater kan du uppdatera fast programvara och ta bort enheten från systemet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?