Parkoppla enheten med automatisk scanning
- Gå till huvudsidan och tryck på +.
- Tryck på .
- Aktivera behörigheter för Åtkomstplats och Wi-Fi för sökning av enheten
och tryck på Starta sökning.OBS: Om du har flera hubbar går du till steg 4, annars fortsätt till steg 5.
- Tryck på Välj Gateway och välj Wiser Gateway i snabbmenyn.
- Tryck länge på O tills ”Jn” visas och släpp sedan knappen för att påbörja
parkopplingen.OBS: Om du redan har parkopplat termostaten och vill ändra förinställningsläget under den pågående parkopplingen måste du utföra en fabriksåterställning. I annat fall parkopplas termostaten med det tidigare förinställda läget. Se Återställ enheten.FÖRSLAG: Om du vill parkoppla flera enheter samtidigt ska du utföra steg 5 på varje enhet och vänta i några sekunder.
- Vänta i några sekunder tills enhetssökningen är klar, tryck sedan på Nästa (A) och välj Termostat 16 A.
- När enheten har parkopplats tilldelar du ett rum för
att aktivera inställningar och trycker sedan på Klart.OBS:
-
Tilldela ett rum, skapa en grupp för att styra termostaterna, se Använd enheten.
-
Se Ändra enhetens plats för att tilldela ett rum till termostaten, om du inte tilldelade rummet i steg 7.
-