DUG_Exxact - ZB Thermostat 16 A_WSE-00

Ställ in boostläget manuellt

Du kan aktivera och avaktivera boostläget manuellt.
När det är aktiverat ökar temperaturen med 2 °C för temperaturstyrningslägen (P1 till P8) och med +2 för regulatorläge (P9) över börvärdet.

Aktivera boostläget:

  1. Tryck på O för att öppna boostmenyn.


    +1 blinkar på termostatindikeringen.
  2. Använd +/- för att navigera mellan timmarna från +1 till +3.

    När du har valt någon av timmarna sparar termostaten och avslutar boostläget om inget görs på 5 sekunder.

Till exempel:
Om det aktuella börvärdet är 12 °C och du aktiverar boostläget genom att välja +3:
Boostläget ställer in börvärdestemperaturen på 14 °C under de kommande 3 timmarna. Efter 3 timmar återgår börvärdet till 12 °C.


Stäng av boostläget:

  1. Tryck på O-knappen en gång.
    +1 blinkar på termostatindikeringen.

  2. Tryck på +: Termostaten visar – – (avbryt boost).

    När du har valt att avbryta boostläget sparar och avslutar termostaten boostläget om inget görs på 5 sekunder.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?