DUG_PowerTag-E_WH-10

Activación de las estadísticas energéticas personalizadas

A través de la aplicación Wiser Home puede activar estadísticas energéticas personalizadas para supervisar el desglose de energía y comparar hogares similares, así como ver consejos de ahorro de energía.
IMPORTANTE: Para activar las estadísticas energéticas personalizadas, debe configurar un PowerTag como Red (entrada principal).
NOTA:
  • Se le notificará que esta función está disponible después de la puesta en marcha del PowerTag.

  • Puede activar esta función y crear su perfil de la casa.

  • Debe tener al menos 1 mes de datos de consumo de carga para ver su desglose de energía. Se enviará una notificación de inserción al usuario cuando los datos estén disponibles.

Para activar las estadísticas energéticas personalizadas:

  1. En la página Inicio, toque Panel de energía > Estadísticas y, a continuación, toque Pantalla de bienvenida (A).
    NOTA: No cierre accidentalmente la pantalla de bienvenida, ya que tardará 2 semanas en reaparecer, así como un recordatorio final después de 6 semanas.
  2. Lea la información del tutorial, toque Siguiente dos veces y toque Desbloquear la información sobre la energía.
  3. Lea el aviso de privacidad y toque Activar en cada página.
    NOTA: La aceptación del consentimiento es opcional.
  4. Una vez que se haya activado correctamente las estadísticas energéticas personalizadas, recibirá una notificación dentro de la aplicación e, inmediatamente, se le solicitará que cree un perfil de la casa. Consulte Creación de un perfil de la casa.
    NOTA: También puede navegar a través de la notificación dentro de la aplicación que se recibe después de activar las estadísticas energéticas personalizadas al hacer clic en .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?