DUG_System M und System D - Wireless Switch_WH-07

Informationen zum Dokument

Ziel dieses Dokuments

Dieses Dokument enthält detaillierte Informationen zum System M und System D- Connected-Funktaster 1-fach/2-fach, einschließlich seiner Funktionen, Installation, Konfiguration und Bedienung. Es wird erklärt, wie Sie das Gerät mit verschiedenen Zigbee-Geräten und dem Wiser Hub koppeln und Aktionen oder Momente zuweisen können. Es wird erklärt, wie Sie den Funktaster über Drucktasten bedienen, Einstellungen über die Wiser Home-App konfigurieren und die Batterie austauschen. Es enthält außerdem Tipps zur Fehlerbehebung, LED-Anzeigen, Informationen zum Zurücksetzen und technische Spezifikationen.

Gültigkeitsbereich

Die Kenndaten der in diesem Dokument beschriebenen Produkte entsprechen den auf www.se.com verfügbaren Kenndaten. Im Rahmen unserer Unternehmensstrategie zur kontinuierlichen Verbesserung überarbeiten wir den Inhalt im Laufe der Zeit ggf., um Klarheit und Genauigkeit zu verbessern. Wenn Sie einen Unterschied zwischen den Eigenschaften in diesem Dokument und den Eigenschaften auf www.se.com feststellen, sollten Sie sich auf www.se.com berufen, um die neuesten Informationen zu enthalten.

Zu Ihrer Sicherheit

GEFAHR
GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
Bei der Montage des Geräts an einer Wanddose oder einer vorhandenen Schalter-Steckdosen-Kombination müssen die 230-V-AC-Kabel immer isoliert werden, indem die Silber-Klebefolie auf der Befestigungsplatte angebracht wird.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.

Allgemeine Informationen zur Cybersicherheit

In den letzten Jahren hat sich durch die wachsende Anzahl an vernetzten Maschinen und Produktionsanlagen das Potenzial für Cyberbedrohungen wie unbefugter Zugriff, Datenverletzungen und Betriebsunterbrechungen entsprechend erhöht. Sie müssen daher alle möglichen Maßnahmen zur Cybersicherheit in Betracht ziehen, um Anlagen und Systeme vor solchen Bedrohungen zu schützen.

Um die Sicherheit und den Schutz Ihrer Schneider Electric-Produkte zu gewährleisten, ist es in Ihrem Interesse, die Best Practices für die Cybersicherheit umzusetzen, die im Dokument Cybersecurity Best Practices beschrieben sind.

Schneider Electric bietet zusätzliche Informationen und Unterstützung:

Umgebungsdaten

Finden Sie umfassende Umweltdaten zu Ihren Produkten, einschließlich RoHS-Konformitätserklärungen und REACH-Deklarationen sowie Produktumweltprofil (PEP), End-of-Life-Hinweise (EOLI) und vieles mehr zum Herunterladen.


https://www.se.com/myschneider

Allgemeine Informationen über das Schneider Environmental Data Program

Klicken Sie auf den unten stehenden Link, um mehr über das Environmental Data Program von Schneider Electric zu erfahren.


https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/

Konformitätserklärung

Schneider Electric Industries SAS erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und andere einschlägige Bestimmungen der FUNKANLAGEN-RICHTLINIE 2014/53/EU erfüllt.

Die Konformitätserklärung kann heruntergeladen werden unter:

Verfügbare Sprachen des Dokuments

Dieses Dokument ist in folgenden Sprachen verfügbar:

  • Englisch

  • Deutsch

  • Portugiesisch

  • Spanisch

Informationen zu nicht-inklusiver oder unsensibler Terminologie

Als verantwortungsbewusstes, integratives Unternehmen aktualisiert Schneider Electric kontinuierlich seine Kommunikationen und Produkte, die nicht-integrative oder unsensible Terminologie enthalten. Trotz dieser Bemühungen können unsere Inhalte jedoch nach wie vor Begriffe enthalten, die von einigen Kunden als unangemessen betrachtet werden.

Marken

  • Wiser™ ist eine Marke und das Eigentum von Schneider Electric, seinen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen.
  • Zigbee® ist eine eingetragene Marke der Connectivity Standards Alliance.
  • Apple® und App Store® sind Markennamen oder eingetragene Marken von Apple Inc.
  • Google Play™ Store und Android™ sind Markennamen oder eingetragene Marken von Google Inc.
  • Wi-Fi® ist ein eingetragener Markenname der Wi-Fi Alliance®.
  • Amazon Alexa™ ist eine Marke von AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
  • Google Home™ ist eine Marke von Google INC.
  • QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED in Japan und anderen Ländern.

Andere Marken und eingetragene Markennamen gehören den jeweiligen Eigentümern.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?