DUG_System M und System D - Wireless Switch_WH-07

Dem Funktaster einen Moment zuweisen

Mit einem Moment können Sie mehrere Aktionen gruppieren, die normalerweise gemeinsam ausgeführt werden. Sie können einen Moment für den Funktaster konfigurieren (z. B. Gute Nacht-Moment: Lüfter ein, Licht 50 % gedimmt, Jalousie geschlossen).
VORSCHLAG: Jedem der vier Tasten kann ein Moment zugewiesen werden.

So konfigurieren Sie einen Moment für die Taste des Funktasters:

  1. Tippen Sie auf der Registerkarte Steuerung auf Alle Geräte oder auf die Registerkarte des Raums, in dem sich der Funktaster befindet.

  2. Tippen Sie auf eine beliebige Taste und wählen Sie Moment.

  3. Wählen Sie einen Moment aus, den Sie der Taste hinzufügen möchten, und tippen Sie auf Moment auswählen.

    Im nächsten Bildschirm wird durch angezeigt, dass der Moment erfolgreich konfiguriert wurde.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?