DUG_System M und System D - Wireless Switch_WH-07

Schaltaktor 1fach UP (Puck)

  1. Drücken Sie den oberen Drucktaster 5-mal kurz hintereinander am Funktaster.
    Die Status-LED blinkt grün.
  2. WARNUNG
    GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG
    • Beachten Sie die Vorschriften für die Arbeit mit spannungsführenden Teilen.
    • Betätigen Sie die Gerätetaster nur mit isolierten Zusatzgeräten, die die Anforderungen der Norm EN 60900 erfüllen.
    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
    Befolgen Sie eine der Optionen, um den Puck zu koppeln:
    • Drücken Sie die Setup/Reset-Taste auf dem Puck 5-mal kurz hintereinander.
    • Drücken Sie den mechanischen Drucktaster 5-mal kurz hintereinander.
    Die Status-LED am Puck blinkt grün.
    HINWEIS: Wenn sich der Puck hinter dem mechanischen Drucktaster befindet, ist die Status-LED nicht sichtbar.

    Die mit dem Puck verbundene Leuchte blinkt einige Male. Die Status-LED am Funktaster und am Puck hört auf, grün zu blinken. Der Puck kann jetzt über den Funktaster gesteuert werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?