DUG_System M und System D - Wireless Switch_WH-07

Batterie austauschen

Tauschen Sie die Gerätebatterie aus, wenn der Ladestand niedrig oder kritisch niedrig ist. Der Batteriestand ist in der App zu sehen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Batterie aus dem Gerät auszutauschen:

WARNUNG
VERÄTZUNGSGEFAHR
Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS
BESCHÄDIGUNG DES GERÄTES
Die Anlage ist mit Haltekrallen auf der Befestigungsplatte verriegelt. Ziehen Sie das Gerät niemals nach oben, bevor Sie es verschieben.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS: Der Batteriedeckel ist mit einem Verriegelungssystem ausgestattet.

  1. Entfernen Sie das Gerät von der Befestigungsplatte, indem Sie es nach oben schieben.

  2. Drehen Sie das Gerät um 180°, um auf die Batterieabdeckung zuzugreifen.

  3. Die Batterieabdeckung mit dem Daumen heruntergedrückt halten.

  4. Mit dem anderen Daumen die Batterieabdeckung durch Schieben entfernen.

  5. Entfernen Sie die alte Batterie und drücken Sie dann einige Sekunden lang eine beliebige Taste am Gerät, um es neu zu starten und die interne Anzeige „Schwache Batterie“ zu löschen.

    HINWEIS: Entsorgen Sie die Batterien gemäß den gesetzlichen Vorschriften.
  6. Legen Sie die Batterie so ein, dass das Pluszeichen (+) nach außen zeigt.

  7. Verschließen Sie den Batteriefachdeckel.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?