DUG_System M und System D - Wireless Switch_WH-07

Dimmaktor 1fach UP

Voraussetzungen: Vergewissern Sie sich beim Anschließen des Dimmers an die mechanischen Drucktaster, dass die Klemme 1 des Dimmers mit dem linken mechanischen Drucktaster und die Klemme 2 des Dimmers mit dem rechten mechanischen Drucktaster verdrahtet ist.
  1. Drücken Sie den oberen Drucktaster 5-mal kurz hintereinander am Funktaster.
    Die Status-LED blinkt grün.
  2. WARNUNG
    GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG
    • Beachten Sie die Vorschriften für die Arbeit mit spannungsführenden Teilen.
    • Betätigen Sie die Gerätetaster nur mit isolierten Zusatzgeräten, die die Anforderungen der Norm EN 60900 erfüllen.
    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
    Befolgen Sie eine der Optionen, um den Dimmer zu koppeln:
    • Drücken Sie die Setup/Reset-Taste auf dem Dimmer 5-mal kurz hintereinander.
    • Drücken Sie den linken Drucktaster (mit Klemme 1 verdrahtet) 5-mal kurz hintereinander.
    Die Status-LED am Dimmer blinkt grün.
    HINWEIS: Wenn sich der Dimmer hinter dem mechanischen Drucktaster befindet, ist die Status-LED nicht sichtbar.

    Die mit dem Dimmer verbundene Leuchte blinkt einige Male. Die Status-LED am Funktaster und am Dimmer hört auf, grün zu blinken. Der Dimmer kann jetzt über den Funktaster gesteuert werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?