DUG_PowerTag-E_WH-09

Automatización

Una automatización le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas, que se activan automáticamente o a horas programadas cuando se cumplen determinadas condiciones. Con la aplicación Wiser Home puede crear automatizaciones basadas en sus necesidades.La automatización tan solo es aplicable para usuarios con EVlink Charger y Wiser Hub instalados juntos. Una automatización le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas, que se activan automáticamente o a horas programadas. Con la aplicación Wiser Home puede crear automatizaciones basadas en sus necesidades.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?