DUG_PowerTag-E_WH-10

Informations personnalisées sur l’énergie

NOTE:
  • Les informations personnalisées sur l'énergie sont disponibles uniquement en France.

  • Cette fonctionnalité sera notifiée dans les Détails une fois que vous avez mis le réseau en service.

Informations personnalisées sur l’énergie est une fonctionnalité de gestion de l’énergie pour la surveillance de l’utilisation quotidienne de l’énergie. Cette caractéristique permet d’estimer la consommation d’énergie d’un ménage uniquement en fonction des données d’utilisation.

Cela permet de suivre l’évolution de sa consommation d’énergie et de calculer une charge/consommation d’énergie, et vous fournit les informations personnalisées sur l’énergie suivantes :

  • comparaison de la consommation d’énergie avec des logements similaires

  • répartition de la consommation d’énergie

  • conseils d’économie d’énergie

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?