DUG_PowerTag-E_WH-09

Live

Med Wiser Home-appen kan du visa realtidsdata om energiflödet i ditt hus (nätimport och -export).
Så här se du realtidsdata:
VIKTIG: Du måste installera PowerTag på Nät och ytterligare strömkällor som solenergi, solenergi och batteri för att få korrekta data om kraftflödet.
  1. Tryck på i det nedre navigeringsfältet.
  2. Tryck på Live.
    • Nätimport: Nätförbrukningen med laster visas i blått.
    • Nätimport och -export (gäller för nät med elnätsanslutet solenergisystem): Nätförbrukningen med laster visas i blått och överskottsenergin från såld solenergiproduktion visas i grönt.

      Nätförbrukningen med laster visas i blått

      Överskottsenergin från såld solenergiproduktion visas i grönt

    • Nät, solenergi och batteri
      • Nät: Visas i blått.

      • Solenergi och batteri: Visas i grönt.

      Rulla ner för att visa diagrammet.

      • Total förbrukning: Detta visar den totala energiförbrukningen i kWh.

      • Produktion av solenergi: Detta visar energin som produceras av solenergisystemet i kWh.

      • Självförsörjning: Detta visar andelen energi som produceras av solenergisystemet som förbrukas av hushållet.

      • % av den produktion som används: Den visar den procentandel solenergi som används.

    • Batteri
      • Batteri: Visas i svart.

      • Batteriets effektvärde (laddning och urladdning i kW) och procentandelen av batteriet visas efter varandra.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?