Appairage de l’appareil
Réseau et charges
Il est obligatoire de configurer l'un de vos Powertags comme Consommation générale sur l'arrivée principale de la maison. Cela permet d’enregistrer la consommation totale de la maison.
-
Réseau : Source d’alimentation principale (appelée Réseau dans l’application) de la maison.
-
Charge : puissance du réseau consommée par des appareils électriques tels que l’éclairage, le chauffe-eau et le réfrigérateur.
Si plusieurs PowerTags supplémentaires sont installés pour des charges, il est recommandé d’appairer d’abord le PowerTag principal, puis le PowerTag supplémentaire.
-
Le PowerTag principal fait référence au PowerTag raccordé au réseau.
-
Le PowerTag supplémentaire fait référence au PowerTag raccordé aux charges.
Réseau avec système solaire existant
Si vous avez installé le PowerTag avec un système solaire sur réseau existant. Reportez-vous à la section Appairage de l’appareil principal avec le système solaire sur réseau.
-
Le système solaire sur réseau désigne le système raccordé au réseau (alimentation principale) de la maison. Si le système produit plus d’énergie que ce qui est utilisé, l’excédent de puissance est introduit dans le réseau.
Si vous avez installé le PowerTag avec un système solaire hors réseau existant. Reportez-vous à la section Appairage de l’appareil principal.
-
Le système solaire hors réseau désigne le système qui fonctionne indépendamment et qui n’est pas raccordé au réseau, mais qui dispose de batteries pouvant stocker l’énergie solaire générée par le système.
Système de stockage d’énergie (ESS)
Si vous avez installé le PowerTag pour surveiller individuellement vos systèmes de stockage d’énergie. Reportez-vous à la section Appairage de l’appareil avec le système de stockage d’énergie.Un système de stockage d’énergie (ci-après dénommé ESS) est un appareil ou un groupe d’appareils assemblés pour stocker de l’énergie afin de fournir de l’énergie électrique à un moment ultérieur.
-
Solaire : Chaque fois que l’énergie solaire est disponible, le système d’énergie solaire sans batterie fournira de l’électricité à votre maison. Lorsqu’il n’y a pas assez d’énergie solaire à fournir, le convertisseur solaire se commute à nouveau sur l’électricité du réseau.
-
Solaire et batterie : Lorsque votre système d’énergie solaire génère plus d’énergie que vous n’en utilisez, l’énergie excédentaire est utilisée pour charger votre batterie en vue d’une utilisation ultérieure. Vous pouvez utiliser cette énergie stockée pour alimenter votre maison pendant les nuits, les jours nuageux et les pannes de courant.