DUG_PowerTag-E_WH-08

Emparelhar o dispositivo com o sistema de armazenamento de energia (ESS)

Se tiver instalado o PowerTag em Solar ou Solar e Bateria, siga o procedimento do passo 1 ao passo 10 e, em seguida, prossiga de acordo com o sistema de armazenamento de energia instalado na sua casa:
NOTA: O Sistema de Armazenamento de Energia (ESS) só se aplica na Alemanha e em Espanha.
  1. No ecrã inicial, toque em .

  2. Toque em Dispositivos > > Energia.

  3. Selecione PowerTag Energia.

  4. A página Procurar dispositivos procurará durante um minuto para apresentar o PowerTag disponível.

  5. Se houver mais do que um dispositivo disponível, selecione um deles.

  6. Na página Configuração do dispositivo, toque em Identificar para reconhecer o PowerTag principal.

    É exibida uma janela de notificação e o LED de estado pisca rapidamente a verde no PowerTag.

  7. Toque em OK na janela de notificação quando tiver concluído a identificação do PowerTag.

  8. Toque em para atribuir uma etiqueta ao PowerTag.

  9. A lista de etiquetas aparece na página Tipo.

  10. Selecione um tipo de etiqueta com base em qualquer um dos seguintes sistemas de armazenamento de energia instalados na sua casa (A).

    • Solar

    • Solar e Bateria

Solar

  1. Selecione um tipo de etiqueta (Solar).

  2. Toque em (B), introduza um nome.

    A direção da energia será ativada automaticamente.

  3. Toque em (C) e selecione qualquer uma das opções com base nos seus requisitos:

    • Sim, vendo tudo

    • Sim, vendo uma parte

    • Não

  4. Se tiver selecionado a opção Sim, eu vendo tudo e a direção da energia for da Rede para os Painéis solares.

    • Ative o botão ativar/desativar Inverter direção.

  5. Se tiver selecionado a opção Sim, vendo uma parte.

    • Desligue a alimentação principal.

    • Se a direção da energia for da Casa para os Painéis solares. Ative o botão ativar/desativar Inverter direção.

    • Ligue a alimentação principal.

  6. Se tiver selecionado a opção Não, a direção da energia é dos Painéis solares para a Casa. Ative o botão ativar/desativar Inverter direção se a direção da energia estiver incorreta.

  7. Toque em Guardar > Feito.

  8. Será notificado para introduzir a tarifa após o PowerTag ser colocado em funcionamento, consulte Definir tarifa.

    NOTA: Se já tiver configurado a sua tarifa, será direcionado para o ecrã inicial para visualizar o estado do dispositivo.

Solar e Bateria

Se tiver instalado o PowerTag em Bateria e Solar, o fluxo de energia poderá ser quer da Casa para a Bateria (se a bateria estiver a carregar a partir da rede) ou da Bateria para Casa (se a bateria estiver a fornecer energia para a Casa). É necessário configurar a direção da energia correta, caso contrário o PowerTag pode medir a direção da energia de forma incorreta.

  1. Selecione um tipo de etiqueta (Solar e Bateria).

    A direção da energia será ativada automaticamente (D).

  2. Toque em (B) e introduza um nome.

  3. Toque em (C) e selecione qualquer uma das opções com base nos seus requisitos:

    • Sim, vendo tudo

    • Sim, vendo uma parte

    • Não

  4. Se tiver selecionado a opção Sim, eu vendo tudo e a direção da energia for da Rede para a Bateria.

    • Ative o botão ativar/desativar Inverter direção.

  5. Se tiver selecionado a opção Sim, vendo uma parte.

    • Desligue a alimentação principal.

    • Se a direção da energia for da Casa para a Bateria. Ative o botão ativar/desativar Inverter direção.

    • Ligue a alimentação principal.

    Ao ativar Inverter direção assegura que a direção da energia está correta.

  6. Se tiver selecionado a opção Não, a direção da energia é da Bateria para a Casa. Ative o botão ativar/desativar Inverter direção se a direção da energia estiver incorreta.

  7. Toque em Guardar > Feito.

  8. Será notificado para introduzir a tarifa após o PowerTag ser colocado em funcionamento, consulte Definir tarifa.

    NOTA: Se já tiver configurado a sua tarifa, será direcionado para o ecrã inicial para visualizar o estado do dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?