DUG_PowerTag-E_WH-10

Parkoppla enheten med energilagringssystem (ESS)

Om du har installerat PowerTagSolenergi eller Solenergi och batteri följer du proceduren från steg 1 till steg 10 och fortsätter sedan enligt din ESS som är installerad i ditt hem:
OBS: Energilagringssystemet (ESS) är endast tillämpligt i Tyskland och Spanien.
  1. startskärmen trycker du på.

  2. Tryck på Enheter > >  Energi.

  3. Välj PowerTag Energy.

    FÖRSLAG: Du kan också navigera genom att trycka på Kontroll > > Energi > PowerTag Energy.

  4. Upptäckt av enhet-sidan söker i en minut för att visa tillgängliga PowerTags.

  5. Om det finns mer än en enhet tillgänglig väljer du en av dem.

  6. På sidan Konfiguration av enhettrycker du på Identifiera för att känna igen primär PowerTag.

    Ett meddelandefönster visas och statuslampan blinkar snabbt grönt på PowerTag.

  7. Tryck på OK i meddelandefönstret när du har identifierat PowerTag.

  8. Tryck på för att tilldela en etikett till PowerTag.

  9. Etikettlistan visas på sidan Typ.

  10. Välj en etikettyp baserat på något av följande ESS som är installerat i ditt hem (A).

    • Solenergi

    • Solenergi och batteri

Solenergi

  1. Välj en etikettyp (solenergi).

  2. Tryck på (B) och ange ett namn.

    Strömriktningen aktiveras automatiskt.

  3. Tryck på (C) och välj något av alternativen baserat på dina krav:

    • Ja, jag säljer allt

    • Ja, jag säljer en del av det

    • Nej

  4. Om du har valt alternativet Ja, jag säljer allt och strömriktningen är från Hem till Solpaneler.

    • Aktivera växlingsreglaget Omvänd riktning.

  5. Om du har valt alternativet Ja, jag säljer en del av det.

    • Stäng av huvudströmförsörjningen.

    • Om strömriktningen är från Hem till Solpaneler. Aktivera växlingsomkopplaren Omvänd riktning.

    • Slå på strömförsörjningen.

  6. Om du har valt alternativet som Nej är strömriktningen Solpaneler till Hem (D). Aktivera växlingsomkopplaren för omvänd riktning (E) om strömriktningen är felaktig.

  7. Tryck på Spara > Klar.

  8. Du kommer att få ett meddelande om att ange eltariffen efter att PowerTag har tagits i drift. Se Ställa in eltariff.

    OBS: Om du redan har konfigurerat din eltariff kommer du att hänvisas till skärmen Hem för att visa status för enheten.

Solenergi och batteri

Om du har installerat PowerTag på batteri och solenergi kommer strömflödet antingen att gå från hemmet till batteriet (om batteriet laddas från elnätet) eller batteriet till hemmet(om batteriet levererar ström till hemmet). Det är nödvändigt att konfigurera rätt strömriktning, annars kan PowerTag mäta strömriktningen felaktigt.

  1. Välj en etikettyp (Solenergi och batteri).

    Strömriktningen aktiveras automatiskt (D).

  2. Tryck på (B) och ange ett namn.

  3. Tryck på (C) och välj något av alternativen baserat på dina krav:

    • Ja, jag säljer allt

    • Ja, jag säljer en del av det

    • Nej

  4. Om du har valt alternativet Ja, jag säljer allt och strömriktningen är från Hem till Batteri.

    • Aktivera växlingsomkopplaren Omvänd riktning (E).

  5. Om du har valt alternativet Ja, jag säljer en del av det.

    • Stäng av huvudströmförsörjningen.

    • Om strömriktningen är från Hem till Batteri. Aktivera växlingsomkopplaren Omvänd riktning.

    • Slå på strömförsörjningen.

    Aktivera Omvänd riktning för att säkerställa att strömriktningen är rätt.

  6. Om du har valt alternativet Nej är strömriktningen från Batteri till Hem. Aktivera växlingsomkopplaren Omvänd riktning om strömriktningen är felaktig.

  7. Tryck på Spara > Klar.

  8. Du kommer att få ett meddelande om att ange eltariffen efter att PowerTaghar tagits i drift. Se Ställa in eltariff.

    OBS: Om du redan har konfigurerat din eltariff kommer du att hänvisas till skärmen Hem för att visa status för enheten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?