DUG_PowerTag-E_WH-09

Byta namn på enheten

Med Wiser Home-appen kan du byta namn på PowerTag för enklare identifiering.
OBS: Du kan endast byta namn på ytterligare PowerTag som har installerats för laster.
Så här byter du namn på enheten:
  1. På skärmen Hem trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > Energi och markera en PowerTag i listan.
  3. Tryck på (A), välj en etikettyp och tryck på Spara.
  4. Tryck på (B) och ange ett nytt namn.
    Inställningarna sparas automatiskt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?