DUG_Taster-Modul, 1fach/2fach_WH-06

Handbedienung

Sie können Schalter, Dimmer und Jalousie manuell über den Taster bedienen.

Schalter: Mit dem Schaltereinsatz 1 Wippe können Sie die Last ein-/ausschalten.

Dimmer: Mit dem Dimmer-Einsatz 1 Wippe können Sie das Licht ein-/ausschalten und die Lichter dimmen.

Rollladen Mit dem Jalousieschalter-Einsatz können Sie die Jalousie nach oben oder unten bewegen und die Lamellenposition einstellen.

  • Langes Drücken (> 0,5 s), um die Jalousie nach oben oder unten zu bewegen (A).

    • Drücken Sie auf (ʌ), um die Jalousie zu öffnen.

    • Drücken Sie auf (v), um die Jalousie zu schließen.

  • Rollladen Kurzes Drücken (< 0,5 s), um die Jalousie zu stoppen (B).
  • Jalousie mit Kipplamellen: Kurzes Drücken (< 0,5 s), um die Lamellenposition einzustellen (C).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?