DUG_ZB Thermostat 2A_WH-06

Información sobre el dispositivo

El termostato Conectado Wiser 2 A (en lo sucesivo denominado termostato) se utiliza principalmente para aplicaciones de calefacción y refrigeración basadas en agua, como la calefacción radiante basada en agua y la calefacción por radiador.

Características del termostato:

  • Medir y controlar la temperatura de la habitación

  • Pantallas de matriz de puntos (temperatura ambiente actual y de ajuste)

  • Bloqueo parental

  • Protección de válvulas

  • Cambio de calor/frío

  • Entrada universal de reducción/presencia (externa)

  • Control sin o con tensión, normalmente abierto o normalmente cerrado

  • Programación inteligente a través de la aplicación Wiser


Elementos de mando

  1. Visualización de matriz de puntos

    • LED de conectividad inalámbrica ()

    • LED de demanda de calor y frío ()

    SUGERENCIA: Todas las indicaciones de los LED se explican en el Capítulo sobre el comportamiento LED.
  2. Pulsador giratorio

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?