DUG_ZB Thermostat 2A_WH-06

Ajuste de la habitación

Puede configurar el canal, la ocupación y la detección de ventanas en las configuraciones de los cuartos.

  1. En la pestaña Control , seleccione el termostato cuya configuración de sala desea cambiar.

  2. En la pantalla de control del dispositivo del termostato, pulse Configuración de habitación para abrir los detalles de la habitación.

Configuración de canal

Si el termostato y el dispositivo de calefacción por debajo del piso se encuentran en la misma habitación, puede cambiar el canal que se asigna a la misma habitación que el termostato pulsando Canal en detalles de la habitación y seleccione el canal.

Ocupación

Puede cambiar la configuración de ocupación de acuerdo con los requisitos del usuario pulsando Ocupación detalles de la habitación.

  • Desplazamiento no ocupado: Se establece el punto de ajuste cuando la habitación está desocupada.
    Esto ayuda a ahorrar energía al permitir que la temperatura se desvíe del punto de ajuste normal a un nivel menos cómodo pero con mayor eficiencia energética cuando el espacio no está en uso.


  • Retardo ocupado a no ocupado: Puede establecer el retraso de tiempo entre la ocupación de una habitación y la transición a un estado desocupado.
    Este retardo garantiza que el sistema no cambie inmediatamente a un modo desocupado cuando un cuarto se queda vacante, lo que evita fluctuaciones innecesarias y proporciona un período de gracia en caso de que el cuarto se vuelva a ocupar poco después de haber sido desocupado. Este retraso ayuda a optimizar la eficiencia energética y a mantener la comodidad dentro del edificio.


  • Tiempo mínimo ocupado: Puede establecer la duración mínima durante la cual el termostato detecta la ocupación antes de que realice ciertas acciones, como ajustar los ajustes de temperatura al punto de ajuste desocupado. Esta función ayuda a evitar que el sistema reaccione ante movimientos o presencia a corto plazo, lo que garantiza que responde a una ocupación sostenida, lo que optimiza el uso de energía y mantiene la comodidad de manera efectiva.

Detección de ventana abierta

La detección de ventanas abiertas en un termostato es una función que utiliza sensores para detectar cuando las ventanas o puertas están abiertas en las proximidades. Cuando se detecta una ventana o puerta abierta, el termostato puede ajustar el sistema de calefacción para conservar energía. Esto ayuda a mejorar la eficiencia energética y puede contribuir al ahorro de costos al garantizar que el sistema funcione de manera más inteligente en respuesta a los cambios en el entorno interior.
Active la palanca para activar la detección de ventanas abiertas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?