DUG_ZB Thermostat 2A_WH-06

Restablecimiento del dispositivo

El termostato se puede restablecer manualmente a los ajustes de fábrica o se puede hacer un restablecimiento de tipo soft.

Restablecimiento soft
Mantenga pulsado el pulsador giratorio > 20 s.
El termostato muestra "Sr", que indica restablecimiento soft, y queda seleccionado cuando se suelta el pulsador.
"Sr" parpadeará para confirmar el restablecimiento soft.


NOTA:
  • En caso de que mantenga pulsado el pulsador giratorio durante 25 s, el termostato se restablecerá a los ajustes predeterminados de fábrica.

  • Para cancelar el restablecimiento soft, pulse y mantenga pulsado el pulsador giratorio durante > 30 s. Esto devuelve la IU del termostato a su estado anterior antes de que se pulsara el pulsador giratorio, sin ningún cambio en un estado funcional.

Un restablecimiento soft sirve para:
  • Eliminar todos los detalles de conexión de Zigbee.

  • Eliminar todos los detalles de la nube y de la cuenta que mantiene el dispositivo para poder volver a registrarse.

  • Volver al punto de consigna predeterminado en el control manual.

  • Mantener todos los ajustes de fábrica, por ejemplo, la dirección MAC.

  • Mantener la configuración del instalador del dispositivo para garantizar un correcto funcionamiento hasta que se vuelva a conectar o registrar y posteriormente.

Restablecimiento a los ajustes de fábrica
Pulse y mantenga pulsado el pulsador giratorio > 25 s.
El termostato muestra "Fr", que indica el restablecimiento a los ajustes de fábrica, y queda seleccionado cuando se suelta el pulsador.
"Fr" parpadeará para confirmar el restablecimiento a los ajustes de fábrica.


NOTA: Para cancelar el restablecimiento a los ajustes de fábrica, mantenga pulsado el pulsador giratorio durante > 30 s. Esto devuelve la IU del termostato a su estado anterior antes de que se pulsara el pulsador giratorio, sin ningún cambio en un estado funcional.

NOTA: Cuando se suelta el pulsador giratorio, "Fr" parpadea en la pantalla matriz, el termostato se restablece a los ajustes de fábrica y tras 5 s vuelve a Preajuste.

El restablecimiento al estado de fábrica sirve para:
  • Eliminar todos los detalles de conexión de Zigbee.

  • Eliminar todos los datos de configuración.

  • Eliminar toda la información de la programación horaria.

  • Volver al punto de consigna predeterminado en el control manual.

  • Mantener todos los ajustes de fábrica, por ejemplo, la dirección MAC.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?