DUG_ZB Thermostat 2A_WH-06

Cancelar todas las modificaciones de calefacción

La opción Cancelar todas las modificaciones de calefacción (A) devuelve todas las calefacciones al «control del sistema», es decir, que si ha seleccionado potenciar todo, o incluso si ha potenciado o ha anulado manualmente el valor de consigna de una habitación de forma individual, esta opción cancelará la anulación y devolverá de nuevo todas las habitaciones a los valores de consigna programados. Puede encontrar la función en el menú «Automatización» haciendo clic en la pestaña «Automatización» en la parte inferior de la pantalla Inicio.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?