DUG_ZB Thermostat 2A_WH-06

Google Home

Google Home es una marca de altavoces inteligentes que funcionan de manera similar a Alexa. Puede utilizar el Asistente de Google para solicitar información o realizar una acción mediante una variedad de comandos.

Comandos comunes de Wiser para Google Home:

  • Consulta: "OK, Google, ¿está el agua caliente conectada?"

  • Comando de agua caliente: "OK, Google, conecta/desconecta el agua caliente"

  • Temperatura de la habitación: "OK, Google, ¿cuál es la temperatura de (nombre de la habitación)?"

  • Ajustar la temperatura: "OK, Google, ajusta (nombre de la habitación) a XX grados"

  • Aumentar la temperatura: "OK, Google, aumenta el valor de consigna en XX grados"

  • Ajustar la temperatura: "OK, Google, ajusta (nombre de la habitación) a XX grados"

Cambios realizados con Google Home

Todos los cambios se realizan a través de un comando de voz relacionado con el termostato, que es válido durante una hora o hasta el siguiente evento programado. El usuario no puede cambiar esta acción. Esto también se aplica a las potenciaciones iniciadas desde el termostato del radiador.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?