DUG_ZB Thermostat 2A_WH-06

Preajuste del dispositivo

Puede ajustar previamente el termostato en el primer encendido o inmediatamente después de un restablecimiento a la configuración de fábrica. El termostato requerirá la selección de un preajuste para preconfigurar los ajustes en función de lo que el termostato está controlando directamente, lo que permite que el termostato funcione correctamente para el caso de uso previsto. La selección preestablecida es un proceso manual y todas las preselecciones utilizan un algoritmo de regulación diferencial que proporciona resultados altamente estables.

Puede elegir una de las tres configuraciones preestablecidas:

Preajuste Configuración Duración del ciclo* (min) Protección de válvulas (por defecto)
P1 Bomba de calor/caldera de aceite 20 Off
P2 Radiador de agua/caldera de gas 10 Off
P3 Suelo radiante 10 On
También puede activar/desactivar la protección de válvulas en la aplicación Wiser. Consulte Ajustes de protección de válvulas.

*Duración del ciclo: Este ajuste determina la duración de cada ciclo de encendido/apagado del relé de salida. El porcentaje de tiempo dentro de ese tiempo de ciclo en el que el relé está encendido varía en función de la demanda. Un ciclo de tiempo más largo puede ser más adecuado para superficies de calentamiento lento, como un suelo de hormigón. Un ciclo de tiempo corto es más adecuado para superficies de calefacción más rápidas, como un calentador de panel eléctrico.

Configuración preestablecida inicial (predeterminada)

Cuando el termostato se enciende por primera vez o inmediatamente después de un restablecimiento de fábrica, de forma predeterminada "P1" parpadea en los LED de la matriz para indicar que está seleccionado el preajuste (P1) para proporcionar la configuración inicial.



Modificar el preajuste

Cuando se gira el pulsador giratorio en el sentido de las agujas del reloj, aumenta el preajuste en 1 y cuando se gira en el sentido contrario al de las agujas del reloj, disminuye el preajuste en 1.

Por ejemplo, cuando se gira el pulsador giratorio en el sentido de las agujas del reloj, el preajuste P1 se convierte en P2; continúe girando el pulsador giratorio en el sentido de las agujas del reloj y el preajuste cambiará a P3.

De igual modo, cuando se gira el pulsador giratorio en el sentido contrario al de las agujas del reloj, el preajuste P3 cambia a P2; si el pulsador giratorio continúa girando en el sentido contrario al de las agujas del reloj, el preajuste P2 cambia a P1.



Confirmar el preajuste
Seleccione el preajuste que se ajuste a sus necesidades girando el pulsador giratorio y, a continuación, mantenga pulsado el pulsador giratorio durante > 1 s para confirmar la selección.

Por ejemplo, se confirma P1.

  • Duración del ciclo: 20 minutos

  • Protección de válvulas: Off

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?