DUG_ZB Thermostat 2A_WH-06

Configuración avanzada del dispositivo

La aplicación Wiser Home ofrece configuración avanzada para el termostato. Esta configuración incluye interruptores de alternancia que le permiten activar o desactivar la protección de válvulas, activar el relé de entrada y salida de refrigeración, y ajustar la duración del ciclo y la entrada universal.
NOTA: Realizar cambios en la configuración avanzada puede repercutir en gran medida en su sistema, así que asegúrese de entender las repercusiones antes de aplicar algún cambio en la configuración avanzada.

Para realizar la configuración avanzada:

  1. En la pantalla de Inicio, pulse .

  2. Pulse Dispositivos > > Configuración avanzada (A).

  3. Lea la advertencia y pulse OK.

Protección de válvulas

Activa la salida cada dos semanas para evitar la calcificación de la válvula.

Control de refrigeración

Activa la entrada para la detección de la conmutación de la refrigeración.

Relé de salida

Esta opción sirve para apagar el relé, si se utiliza como dispositivo de medición de la temperatura.

Duración del ciclo del relé

En la configuración avanzada puede elegir la duración del ciclo del relé. Este ajuste determina la duración de cada ciclo de encendido/apagado del relé de salida. El porcentaje de tiempo dentro de ese tiempo de ciclo en el que el relé está encendido varía en función de la demanda. Un ciclo de tiempo más largo puede ser más adecuado para superficies de calentamiento lento, como un suelo de hormigón. Un ciclo de tiempo corto es más adecuado para superficies de calefacción más rápidas, como un calentador de panel eléctrico.

Por ejemplo, 20 minutos = tres ciclos por hora.

NOTA: La duración del ciclo del relé únicamente puede verse cuando el relé de salida está conectado.

Pulse Duración del ciclo del relé (C) y seleccione una opción (D):
  • 5 minutos

  • 10 minutos

  • 20 minutos

  • 30 minutos

Entrada universal

La entrada universal puede proporcionar un retroceso de 2°C cuando la entrada se controla mediante un temporizador de retroceso o un sensor de proximidad de la habitación. En la configuración avanzada, puede elegir Entrada universal.

Pulse Entrada universal (E) y seleccione una opción (F):

  • Desactivado: cualquier cambio de estado en la entrada es ignorado en las ocupaciones de la habitación.

  • Detección de presencia: la presencia de entrada indica que la habitación está ocupada.

  • Desocupación: indica que el termostato debe seguir una temperatura de consigna desocupada.

Cuando la entrada universal se configura para la detección de presencia y detecta la ocupación de la habitación, el termostato se adhiere a la temperatura de consigna definida por el usuario. Al detectar la habitación como desocupada, el termostato mantiene la misma temperatura de consigna para el siguiente tiempo de ocupación que se establece en los ajustes de la habitación. Si no hay cambios en el estado de ocupación durante este periodo, el termostato retorna a la temperatura de consigna de desocupación.
Consulte los ajustes de la habitación para obtener más información sobre la duración de la ocupación.


Cuando se ha activado la detección de presencia o la desocupación, el indicador de matriz de puntos del termostato muestra el modo Ausente como se representa a continuación, indicando así la detección de entrada.


Ejemplo del modo Calefacción: Si el usuario ajusta la temperatura de consigna del termostato en 23°C y las entradas detectan la ocupación de la habitación, el termostato se adherirá a la temperatura de consigna de 23°C. Sin embargo, si se desocupa la habitación, el termostato mantendrá el ajuste de 23°C durante los siguientes 10 minutos antes de realizar la transición a la temperatura de consigna de desocupación de 21°C, que es 2°C más baja que el ajuste inicial del usuario.


Ejemplo del modo Refrigeración: Si el usuario ajusta la temperatura de consigna del termostato en 18°C y las entradas detectan la ocupación de la habitación, el termostato se adherirá a la temperatura de consigna de 18°C. Sin embargo, si se desocupa la habitación, el termostato mantendrá el ajuste de 18°C durante los siguientes 10 minutos antes de realizar la transición a la temperatura de consigna de desocupación de 20°C, que es 2°C más alta que el ajuste inicial del usuario.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?