DUG_ZB Thermostat 2A_WH-06

Configuración de la luminosidad del indicador

Con la aplicación Wiser Home, puede ajustar el brillo del indicador del termostato como activo (luminosidad durante la interacción) e inactivo (luminosidad tras 60 segundos de inactividad).
Para configurar el brillo del indicador del termostato:
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > > Brillo (A) para ajustar la luminosidad activa e inactiva utilizando la barra deslizante (B).
    NOTA:
    • La luminosidad de indicador activa por defecto es del 100 %. El rango se extiende del 1 % al 100 %, y la precisión de ajuste es de un 1 %.

    • La luminosidad de indicador inactiva por defecto es del 0 %. El rango se extiende del 0 % al 100 %, la precisión de ajuste es de un 1 % y debe ser <= a la luminosidad activa.

    Por ejemplo:
    Permitido: Ambas luminosidades, activa e inactiva, pueden ajustarse al 50 %.

    No permitido: Luminosidad inactiva ajustada al 60 % y luminosidad activa ajustada al 50 %.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?