DUG_ZB Thermostat 2A_WH-06

Bloqueo de la interfaz de usuario

Con la aplicación Wiser Home, puede bloquear los controles del termostato (no sucederá nada cuando el pulsador giratorio del termostato se gire en sentido horario o antihorario). Esto evitará que los niños pequeños cambien las temperaturas de su habitación jugando con los termostatos.
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > > Bloqueo parental (A) para bloquear o desbloquear el control del termostato.
    SUGERENCIA: Cuando el bloqueo del termostato está activo, un aparecerá junto al termostato.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?