SUG_NL_WH-04

Afwezigheidsmodus

De Afwezigheidsmodus is ontworpen om uw huis in een stand te zetten die verstandig is als u gedurende een langere periode weg bent (bijv. een weekendje weg). Het heeft tijdelijk voorrang op de normale besturing (bijv. momenten, automatisering) die in de hub geïmplementeerd wordt. Wanneer u de afwezigheidsmodus uitschakelt, keren de besturingselementen terug naar de toestand waarin ze zich bevonden, voordat u de Afwezigheidsmodus inschakelde.

U kunt de status van de apparaten (lichten uitschakelen, rolluiken sluiten, enz.) en hun gedrag aanpassen voor de Afwezigheidsmodus.

Stel de apparaatstatus in de Afwezigheidsmodus in:

  1. Tik in het Startscherm op > Afwezigheidsmodus.

  2. Tik op de wisselknop om het apparaat in of uit te schakelen in de Afwezigheidsmodus.

De Afwezigheidsmodus in-/uitschakelen

  1. Tik in het Startscherm op Automatisering.

  2. De wisselknop in-/uitschakelen om de afwezigheidsmodus te activeren of te deactiveren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?