SUG_NL_WH-04

Energiedomein met het net

Als er een energieapparaat is geïnstalleerd, zoals een PowerTag E, dan is het Energiecentrum beschikbaar.

In het Energycentrum kunt u uw energieverbruik en -productie monitoren, uw gedetailleerde geschiedenis bekijken en informatie krijgen over energiebesparingen.

BELANGRIJK: Het Wiser-systeem ondersteunt de configuratie met de volgende stroombroncombinaties wanneer PowerTag-energie-sensoren zijn geïnstalleerd.
  • Netwerk

  • Netwerk en Zonne-energie

  • Netwerk en Zonne-energie, en Batterij en Zonne-energie (combo)

    .

Om naar het Energie Centrum te navigeren:

  1. Tik op .

OPMERKING: U kunt de gedetailleerde informatie vinden in de Gebruikershandleiding voor het apparaat van het betreffende apparaat.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.