SUG_NL_WH-04

Kennismaking met de hub

Wiser Hub 2nd Gen

CCT501801

De Wiser Hub 2nd Gen monitort en regelt de apparaten van uw huis via de Wiser Home-app. Het is via wifi verbonden met de Wiser Cloud voor bediening vanop afstand via Wifi®.

Bedieningselementen

A De knop Instellen

Voor de inbedrijfstelling en het resetten van de hub

LED-Gedrag

LED Omschrijving

Hub is aan het opstarten.

Hub is ingeschakeld en werkt zoals normaal.

Tijdelijk Wi-Fi® -netwerk van de hub is ingeschakeld

De hub is actief op zoek naar het apparaat om te koppelen.

Wi-Fi®-fout

Hub kan geen verbinding maken met uw Wi-Fi®-netwerk.

Controleer of uw router is ingeschakeld en correct werkt. Als u uw Wi-Fi®-verificatiegegevens hebt gewijzigd of een nieuwe router hebt geïnstalleerd, dient u de hub dienovereenkomstig te configureren.

Firmware-update

Tijdens het firmware-updateproces zal de hub de verbinding met Wi-Fi® verbreken.

Hub kan geen verbinding maken met Wiser Cloud.

De hub blijft de aangesloten apparaten zoals normaal besturen.

De app zal alleen verbinding maken met de hub wanneer uw smartphone verbonden is met hetzelfde Wi-Fi®-netwerk als de hub.

Updaten

Firmware-updates zijn bedoeld voor beveiligings- en functionele updates om ervoor te zorgen dat het systeem altijd up-to-date is. De firmware wordt automatisch geüpdatet en wordt op de achtergrond uitgevoerd.

Resetten naar fabrieksinstellingen

U kunt de fabrieksinstellingen van de hub herstellen.

OPMERKING: Als u de hub reset, wordt het Wiser-systeem dat u hebt ingesteld, verwijderd. Als u uw systeem opnieuw wilt installeren, moet u ook al uw aangesloten apparaten resetten en deze opnieuw toevoegen aan uw systeem. Raadpleeg het hoofdstuk over het apparaat resetten in de Gebruikershandleiding van het respectieve apparaat. Lijst van Wiser-apparaten geeft de links naar de gebruikershandleiding van het apparaat weer voor elk apparaat. U moet alle planningen, momenten, automatiseringen, enz. opnieuw maken.

Gebruik de reset alleen als u uw Wiser-systeem wilt deactiveren of als alle andere probleemoplossingsmaatregelen zijn mislukt.

Om de fabrieksinstellingen van de hub terug te zetten:

  1. Druk op de knopInstellen en houd ingedrukt totdat de LED continu rood wordt, dan snel groen knippert en weer continu ROOD wordt.

Dit geeft aan dat de hub succesvol is gereset.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?