SUG_NL_WH-04

De firmware updaten

Wanneer de hub verbonden is met de Wiser-cloud, wordt automatisch de nieuwste firmware geüpdatet. Gebruik voor de eerste installatie de app als Professionele installateur als u de firmware handmatig wilt controleren en updaten.

De firmware handmatig controleren en updaten:

  1. Gebruik de Wiser Home-app als een Professionele installateur.

  2. Download de nieuwste hub-firmware voor de app. Raadpleeg Hub-firmware downloaden in de app.

  3. Volg de stappen in hoofdstuk Verbinding maken met het tijdelijke Wi-Fi®-netwerk van de hub .

  4. Wanneer gevraagd wordt om uw hub te verbinden met uw Wi-Fi®-netwerk thuis, tik op Overslaan (A).

  5. Tik Ja, controleren en updaten (B).

  6. Hier zijn de mogelijke voorwaarden:

    • Als de firmwareversie op uw smartphone overeenkomt met die op de hub, is uw installatie volledig. U kunt doorgaan met het toevoegen van apparaten.

    • Als de firmwareversie op uw smartphone niet overeenkomt met die op de hub, wordt de hub automatisch geüpdatet naar de nieuwste firmwareversie.

      BELANGRIJK: Het firmware-updateproces kan enige tijd in beslag nemen. Sluit de Wiser Home-app niet tijdens dit proces en zorg ervoor dat het scherm van uw telefoon ontgrendeld blijft. Op uw telefoon kunt u in de apparaatinstellingen Auto-Lock op Nooit instellen om te voorkomen dat het scherm wordt vergrendeld terwijl de update wordt uitgevoerd.

      Als u problemen ondervindt met de offline firmware-update, raadpleeg dan de probleemoplossing: Offline firmware-update kan niet worden uitgevoerd, pagina 76.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.