SUG_NL_WH-04

Probleemoplossing

Dit onderwerp beschrijft de oplossingen voor problemen met het systeem, de apparaten en de configuratie-instellingen.

HUB

Symptoom

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Kan geen offline firmware-update uitvoeren.

De oudere app-versies ondersteunen geen offline updates.

Werk de app bij naar versie 7.4.0.

Offline updates werken niet op hubs met een versie lager dan 4.42.28.

Voltooi het inbedrijfstellingsproces en laat de firmware automatisch updaten.

Offline updates zullen mislukken als het scherm wordt vergrendeld tijdens het updaten van de firmware.

Zorg ervoor dat het scherm ontgrendeld blijft tijdens het updateproces. U kunt de automatische vergrendeling ("Auto-Lock") van uw telefoon instellen op Nooit in de instellingen van uw apparaat.

Wanneer u een apparaat toevoegt, wordt het apparaat afgewezen of wordt het niet verbonden.

Het apparaat wordt mogelijk niet ondersteund door het systeem.

Gebruik alleen apparaten die zijn vermeld in Lijst van Wiser-apparaten.

Het apparaat kan geen verbinding maken met de Hub. Na 3 keer drukken knippert de LED van het apparaat oranje gedurende 30 seconden.

De koppelingsmodus is gewijzigd.

Druk 3 keer op de resetknop op het apparaat en houd hem vervolgens 20 sec. ingedrukt, totdat de LED rood knippert. Het apparaat zou opnieuw moeten opstarten in de juiste modus.

De hub communiceert niet of ontvangt geen updates.

IPv4 is niet ingeschakeld in de netwerkinstellingen.

Zorg ervoor dat IPv4 is ingeschakeld in uw lokale netwerk- en internetinstellingen op de router van uw internetprovider. Systemen die zijn geconfigureerd als alleen IPv6 zijn van invloed op de mogelijkheid van de hub om te communiceren en software-updates te ontvangen.

Het systeem kan geen verbinding maken met internet via de Wi-Fi®-netwerkrouter.

De routerpoortinstellingen zijn mogelijk niet correct vastgelegd om het systeem toegang te geven tot internet.

Controleer of de volgende routerpoorten open zijn:

Host

Protocol

Poort

Beschrijving

hub.foundries.io

TCP

443

Docker-containerregister

hub-auth.foundries.io

TCP

443

Docker-registerverificatieservice

storage.googleapis.com

TCP

443

doorverbindingen OSTree en Docker

api.foundries.io

TCP

443

Als u lmp-device-register gebruikt

app.foundries.io

TCP

443

Als u lmp-device-register gebruikt

cnm-ih-na.azure-devices.net

AMQP

5671

Verbinding tussen hub en cloud

ota-lite.foundries.io

TCP

8443

Apparaatgateway

ostree.foundries.io

TCP

8443

OSTree-server voor updates

Als u problemen ondervindt bij het in bedrijf stellen van het apparaat, raadpleeg dan het gedeelte Probleemoplossing in de gebruikershandleiding van het specifieke apparaat.

Raadpleeg de Lijst van Wiser-apparaten voor de links naar de gebruikershandleiding voor elk van de apparaten.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.