SUG_NL_WH-04

De inlogggevens voor Wi-Fi thuis wijzigen

Als u wijzigingen heeft aangebracht aan uw Wi-Fi® thuis, moet u deze wijzigingen toepassen op de hub.

De Wiser-app detecteert dat er geen verbinding meer met de hub is en stelt oplossingen voor.

Om de informatie voor de Wi-Fi® te wijzigen in de hub:

  1. Tik op Ik heb mijn Wi-Fi-router gewijzigd (A).

De app leidt u door het proces van het selecteren van een Wi-Fi®-netwerk en het invoeren van het wachtwoord.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.